来自 HBM 的 catman 是一款处理和测试数据可视化的领导软件. 有更直观的用户接口,更高的灵活性和极优异的性能. catman 测量软件...
采用 HBM 测试分析软件合同,获得更高的安全性: 位于德国和英国以及荷兰的软件工程师一直在开发和更新软件,保证你能够在未来保持优势: 使用 HBM 用户界面友好的维护协定.
可靠地测试结果,对于研发至关重要. 能够及时升级是测试软件的关键.
采用维护合同,保证100%的安全性
使用 HBM 软件维护协定,可以保证100%的安全性:
- 如果你遇到任何问题,你可以享有进入软件支持团队的特权.
- 你可以自动获得最新的升级,补丁和功能.
- 费用可以更容易控制: 每年的费用都是透明的 - 这样预算可以控制.
我们为以下软件提供维护合同:
更加安全: 软件维护合同. 请 联系我们.
附注: 所有以上提及的软件自动包括一年的维护合同. 因此来自HBM的测试分析软件在使用一年后的维护合同需要购买.
Perception
Perception 是一款进行极高采样速率数据采集软件. 即使是上G的测量数据: StatStream 专利技术 可以让数据在数秒内显示. Perception 直观的用户界面成为了全球的事实标准. Perception 数据采集软件...