提高测试台效率: 那些是最重要的

测试和测量设备是影响测试台质量的关键因素

历久弥新的试验台,现在已经开始重塑自我。高昂的成本和时间压力,以及测试台必须无缝嵌入到开发过程中。但是,每个测试台的测量技术要和其相互匹配。

全球技术公司的开发工程师正面临着巨大的考验开发时间变得越来越短,对产品的需求正在增加,并有固定的成本压力。测试过程要无缝集成到开发流程中。一方面,需要更多的数据进行分析;另一方面,时间非常短。对于测试台,这意味着迄今使用的概念和工作流程,需要再次经历考验.

测试台面临新的挑战

下一代测试台需要应对以下三大趋势:

  • 进行测试的时间变得越来越短
  • 测试任务的复杂性和多样性增加。
  • 测量点的数量不断增加,由HBM的进行了一项全球性调查证实了这是一个趋势。

总之,测试台必须在更短的时间内测量,获得更高的测量精度。而另一个趋势是,测试平台越来越多地执行复杂,移动等多种测试任务。

测量技术的要求

传统的测试台概念将不再能够跟上这些趋势的步伐。为了保证试验台的最佳利用和最大限度地减少整体安装时间,工作流需要重新定义。重要的是,所采用的技术必须符合这些新概念。最大的灵活性是最重要的,这也适用于所使用的测量技术!新一代模块化测试仪器是必需的,因为每一个测试台,必须采用相匹配的测量技术。

来自 HBM QuantumX 通用测量系统能够进行高可靠,高精度的数据此埃及并有多种新功能,满足用户的多种需求。 BMW最新的 BA6.2 测试台中心就是一个最好的例证.

采用 QuantumX 技术的灵活多用的发动机,动力总成和传动系测试台

三大趋势:

测试任务的自动化

趋势: 更短的时间周期,不断增长的自动测试程序
解决方案: 在自动化环境中集成高精度的测试技术

测量任务的自动化,是试验台更高效的一个关键因素。使多种测试序列进行自动化测试。使用的测试设备必须要能够提供正确的数据,并根据测试序列的不同进行自动调整。

HBM的QuantumX放大器系统是这一任务的最佳解决方案。QuantumX CX27 模块允许完整的测量系统连接到自动化系统,包括所有中央和/或分布式测量放大器。保证实时数据交换。而且,其在能够支持自动化系统的同时,并且提供火线,以太网等经典的接口和电脑相连,并提供面向客户的测量软件。

安装时间最小化

趋势: 采用不同的测试样本,频繁更换测试任务
解决方案: 缩短安装时间,并进行传感器自动识别

越来越多的测试任务转向测试台 - 一方面为了节约时间和费用,并且提高测试台地利用率。因此必须避免时间消耗并减少安装时间。

通过 TEDS 进行传感器自动识别, 是节约时间的最好选择。一旦传感器连接到放大器,放大器就能够自动配置每个通道,并进行自动参数设置。软件就可以立即显示测量结果。

QuantumX HBM 尖端的数据采集系统,其提供 'APM', 增强型即插即测技术,包括传感器自动识别和其他功能。QuantumX 模块能自动检测到连接的每个传感器。通用传感器插头能够连接通用传感器。这减少了大量的安装时间并使用户集中精力放在测试任务中。

可升级扩展到大通道应用

趋势: 更换传感器并且增加通道数
解决方案: 采用通用测试技术,采用可自由升级系统,并可以采用分布式和中央式两种方式.

一个测试台测量技术的明确的,全球性趋势: 多种不同的传感器用于测试台,测量通道数并且不断增加。需要测量的功能越来越多,并且要求更高的测量精度。

但是不断增加的测量通道数并不意味这测试台要变得更大 - 因为没有更多空间用于放置测量放大器。

应对这项挑战,采用来自 HBM 的 QuantumX 是正确的选择. QuantumX 放大器非常紧凑,可以适合最小的测试台。可以根据测试项目选择合适的模块。 QuantumX 提供通用的输入方式,并且支持所有通用测量技术。测量模块的分布式的使用可以使测量线缆更短。

总结: 现代测试台必须要有相匹配的测量技术

测试台执行日益复杂的任务。测试台,设计已经他们需要执行的测试,使用的测试技术软件都是成功的关键。

测试设备必须

  • 通用
  • 提供升级选项,应对不断增长的需求
  • 可以嵌入到通用自动化系统中
  • 功能强大,精度高

剩下的问题是如何处理海量的测试数据。用于记录和分析测试数据的软件也是测试台成功的关键因素。

这里,来自 HBM 的 QuantumX 采用创新性的测试概念。捆绑了多款软件用于放大器系统。 从 catman®AP: 用于参数化,记录和分析测试数据的专业软件到 QuantumX Assistant:快速参数化软件. 另外,测试数据可以通过网络服务器进行监控 - 在全球任何地方都可以远程控制。

下一代测试台: 其在产品开发过程中扮演着重要角色,现代测试技术不仅仅提供单纯的测试结果和数据。其实提高测试台效率的关键因素。

解决方案:

高精度,强大的测试和测量设备是测试台开发的重要因素. QuantumX 有其令人信服的特性:

  • 高可靠: 为你提供应对各种挑战的高质量测试数据
  • 通用: 支持目前通用的传感器技术
  • 灵活: 可以分布式或中央控制方式使用

BMW最新的 BA6.2 测试台中心就是一个最好的例证:

采用 QuantumX 技术的灵活多用的发动机,动力总成和传动系测试台

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务