SoMat 车辆总线模块
SoMat 车辆总线模块设定车辆网络参数使得SoMat eDAQ和SoMat eDAQlite进行同步测量。支持的参数包括:
- CAN (J1939)
- SWC (Single Wire CAN)
- J1708 (J1587)
- J1850-VPW
- ISO-9141(kWP-2000)
该模块提供了车辆总线与物理数据通道(包括模拟,热电偶,频率)之间的关系,以及与GPS信号之间的关系。
每个模块最多可以记录254个通道。.
Somat DataModes

任何数据记录仪都可以记录一段时间的数据, 但 SoMat eDAQ 可以做的更多! 它是一个独立数据采集系统,并拥有全面的本机数据处理能力。其采用了 SoMat DataModes™ 实时数据处理技术。
拥有超过 25 年的移动数据采集技术和经验, DataModes™ 可以让你存储多种,容易管理的数据格式用于分析。
DataModes™ 保留内存空间, 提供及时的数据分析,无线数据传输,轻松管理长期测试任务。 不同的触发选项让你在需要时,能够获得你想要的数据格式。


SoMat 车辆总线模块设定车辆网络参数使得SoMat eDAQ和SoMat eDAQlite进行同步测量。支持的参数包括:
该模块提供了车辆总线与物理数据通道(包括模拟,热电偶,频率)之间的关系,以及与GPS信号之间的关系。
每个模块最多可以记录254个通道。.

SoMat eDAQ和SoMat eDAQlite系统可通过GPS接收器联网。SoMat eDAQ的特点是它能够使用GPS时间信号进行同步。您可以使用GPS时间设置SoMat eDAQ,来生成主采样率的时钟信号。
这种操作模式,可以无线同步多个SoMat eDAQs系统。例如,置于卡车上的SoMat eDAQlite可以与固定在桥上的SoMat eDAQlite同步采集数据,或者置于高速列车的SoMat eDAQlite可以与安装在铁轨上的SoMat eDAQlite同步采集数据。