你想想使用新的测试和测量设备?不要只考虑购买的产品价格。营运成本和安装成本怀有相当大的节约潜力。一些“降价”很快被证明是昂贵的,导致大量的后续支出。本文将告诉您您需要考虑哪些因素 - 如何计算的实际成本。.

其实,这是一个简单的计算示例。假设你想购买一个新的多通道测量系统要在未来7年使用。假设仪器成本€10,000 - 这会是您的测试设备的最终成本吗?

显然不是. 有很多需要考虑的额外成本 - 尽管很多不在报价和发票中. 时间和工作量需要被考虑在内。如果测量需要耗费40个小时,并且每小时花费 € 70 的话:就需要 € 3,000.

另外新设备的培训成本也需要考虑在内。这包括,例如测试台自动化系统的机械电气连接和集成等,一般需要 60 个小时 (1.5 周). 同样以每小时 € 70 计算 ,大约需要 € 4,000. 另外需啊哟考虑操作费用,以及服务寿命,预提费用等。以7年计算,每周使用1个小时,整个需要 € 13,000 (以50 %的设备利用率计算).

最终,整个费用需要 € 30,000 - 而 € 10,000 只是部分价格.

单纯的购买价格仅是最小的成本池

计算仅仅是基于假设,但是根据实际情况,有一点是显而易见的:测试和测量的实际费用远远超过实际购买的价格,这就是所谓的 "总成本" (TCO) 。TCO 是纯经济理论,全球越来越多的公司将关注的焦点从单纯产品价格转移到总成本上。这种方法也适用于测量技术决策。

技术服务 - 例如测试设备的启动,甚至是进行测量 - 越来越多地采用外包的形式。测量往往不在公司内部完成。新的概念扮演了重要的角色 : 测试和测量设备应用范围越来越广泛。测量花费需要考虑“内部”,间接花费,时间成本等等。

如何降低整体费用?

但是: 如何定义测试和测量产品的所有费用? 并且,最重要的是: 如何降低总费用?

在一般情况下,TCO的结构取决于应用程序,不能使用一个标准的公式计算。有一点是显而易见的: 总成本应该包括在测量任务过程中的所有费用,包括,硬件,软件和服务费用,以及在测量之前,之后,以及测试中公司的所有内部费用.

一般来说: 购买费用,称之为 "资本支出",一般在整体费用中的比例不是最大的。但是“资本支出”往往是购买的决定因素:不同的报价被比较,往往最低价格或获得合同。在这里,其费用降低的空间并不是很大。而实施成本 (IMPEX) 和运营成本 (OPEX) 往往能节约更多费用。

我们的样本调查可以证明这一点。假设多通道测量系统的购买价格为 € 10,000, 廉价的供应商能够提供 € 1,000 到 2,000 的价格折扣。CAPEX 成本 (购买价格) 带来的是非常短期的费用节省。但是在实施成本 (IMPEX) 和运营成本 (OPEX) 上面,往往产生 € 20,000 的额外支出。其远远超出购买成本降低带来的益处。

节约测量设备总成本的关键是:

  • 在购买之前进行精心准备和咨询
  • 采用现代的控制技术 (可用性)
  • 定期的保养和维护

你是否使用正确的系统?

测量设备购买之前的准备和咨询

数据采集系统真正经历一个根本性的改变。更小,更紧凑,更灵活 - 是目前技术和市场的主流趋势. 测量技术的应用范围变得更加广泛。一方面这是一种优势,另一方面,也增加了你购买系统的危险性 - 购买了不适合的系统,并产生了额外的购买,安装费用和时间。

我们建议: 在购买之前进行全面的咨询。从 HBM 测量技术专家那里获得建议: 我们的测量专家能偶帮助你选择合适的测量系统,并给你应用的建议:

  • 传感器
  • 数据采集系统
  • 软件

作为单一源的测量链供应商来说,HBM 能够确保部件的兼容性,并降低系统安装和维护费用和时间.

"应用工程" 扮演着越来越重要的角色: HBM 工程师能够为你提供测试和测量的解决方案,你的优势是:在你的公司,无需任何培训。

使用现代控制技术

使操作错误和费用最小化

随着技术变得越来越复杂,操作变得更容易是必不可少的 - 否则用户的参数化工作将会丢失。 如果你想节省费用,需要高易用性的产品,高度友好的界面。软硬件之间需要极高的兼容性。

可用性能够让用户无需长时间学习就能够使用仪器。这是一个非常重要的因素,因为使用仪器的员工越多越多 - 很多都不是专家。易用性能够阻止操作错误的发生并阻止不正确的测试结果。

易用性是不仅能够让客户使用更方便,容易,而且能够节省费用。

HBM 一直致力于最大易用性产品的开发。例如 QuantumX 放大器可以自动识别所有连接的传感器 - 无需进行参数化设置并进行安装。HBM 软件能够让用户在数秒钟内就能够获得测量结果。

定期的维护

减少宕机时间

可靠并可追溯性的测量结果是高质量测量的必然要求.需求为导向的维护能够增加产品的易用性并降低费用,并减少不必要的维护成本。

明智的维护概念是前瞻性的,可以让你大幅减少宕机时间,并降低成本。 

当购买一台新设备时,需要考虑服务。 HBM 可以为你提供定期的预防性维护服务。.

另外, HBM 可以为你提供远程和现场支持服务,培训和项目管理.

样本计算

能给你带来哪些益处? 让我们再次来看看样本成本池:
特定的测量任务的花费大约需要40个小时 (= € 3,000) ,通过采用HBM 为你“量身定做”的测量系统,可以降低到8个小时,费用可以减少 € 3,000 到 € 600.

其他条例:

  • 购买测量设备所需 € 10,000 保持不变.
  • 我们的应用工程师和自动化测量系统可以让你减少日常花费。你的花费能够降低一半,大约为 30 个小时,也就是减少 € 4,000 到 € 2,100.
  • 选择具有极高易用性,面向目标的维护合同,能够让你每周所需花费只需45分钟 - 这样总的维护费用只有 € 9,500 而不是 € 13,000.

以设备7年使用寿命计算,总花费只需 € 22,200 ,而不是 € 30,000 - 这样能降低 26%的总成本。

你的测试项目,尤其是安装和操作费用,能够为你带来费用大幅降低的可能。在你考虑购买新产品时就应该考虑以上问题。从测量技术,到应用范围以及相关的技术服务。这样你能够使你的测量更为高效。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务