2009年9月9日: Alain Thébault 和他的船员驾驶 18.28 米长的三体船"Hydroptère" 创造了新的世界纪录, 穿过地中海到达法国南部城市 Hyères . 整个航程风力高达7级。 Hydroptère 整个航程的平均速度达到 51.36 海里 (95 km/小时), 打破了以帆为动力船只的最高速度. 整个航程最小测距单位为 500 米和1000米。
成功来自于法国水手 Alain Thébault 的梦想,建造全球最快的帆船 - 帆船几乎沿着水面飞行。为实现自己的梦想, Thébault 使用了全球最尖端的技术.
Hydroptère 几乎颠覆了帆船的制造技术,使用高科技材料,进行船体优化并进行测试: Hydroptère 所有部件都进行了测试 以获得最佳的性能 - 以下是一些例子:
- Hydroptère 团队开发了所谓的 "水翼船" - 一个金属片承重高达 45 吨,以产生最够的推力,并且不收水流的影响.
- 船的桅杆采用超轻碳纤维材料,造价高达 400,000 Euro.
- 船体采用钛金属制成,帆是由碳纤维编织.
可行性的极限,必须采用专业的测试和测量设备来验证.