过程控制器和控制单元执行控制和监控功能。为满足生产需要,这些设备变得功能更全而且更加智能化。相比之下,系统计划和操作者 希望这些设备能够操作,维护更加方便快捷。 HBM 最新 HMI* FASTpress Suite 软件套件是非常适宜的选择.

这是 HBM 首次在工业过程控制领域采用 HMI 软件. 其作为 FASTpress 软件套件中的一部分 并且和 FASTpress过程控制器 以及 EASYswitch 产品可以完美配套. 其采用了创新性技术,并且具有广泛的适用性. HMI 软件可以根据特殊应用,进行调整和扩展.

* = 人机界面

技术

HMI 软件以 Microsoft .NET 软件结构为基础, 具有强大的性能和可靠性。从长远来看,其将整合制造通讯和办公软件为一体,符合软件发展的趋势.

.NET 是由微软开发的软件平台,其提供一个运行环境,有大量类库 (APIs) 集合用于编程。 该平台用于替换以前的 Windows 程序,以及 COM 等过时的技术。其具有极高的灵活性,可以访问操作系统并进行数据交换。 并且 .NET 技术也适用于不同的设备平台,例如手机和 PDA等.

由于 Windows Server 2003 提供的服务器操作系统也使用 .NET 运行环境. 以前的运行环境需要手工安装。对于手持设备和移动电话,使用Windows CE 或者 Windows Mobile 操作系统来说, 其也提供 .NET 精简版框架。

类别库 (API)

框架类别库 (FCL) 包括 数千个类. 这个类平台的任务包括:设置文本格式,发送邮件,以及产生代码等。 命名空间分类提供大量信息。制造商和软件一起提供类文件。所有的 HBM FASTpress 和 EASYswitch 过程控制器都集成在 MP85A Toolkit API中. 这可以为应用编程工程师提供嵌入选项

Class library (API) of the MP85A Toolkit

策略,益处和趋势

是什么特殊原因使 .NET 技术 如此受欢迎?其不仅仅是因为 Microsoft 是市场领导者。其降低了程序错误的产生。软件开发者不需要将精力花费在提高性能方面,并且使程序开发周期更短。

这包括:

  • 简单的 "文本" 编程
  • 无需数据传输知识和相关的通讯知识
  • 和以太网简单和快速连接
  • 所有 Microsoft.NET兼容语言 (如 C’, VB.NET) 都可以使用
  • "智能": 只需要 FASTpress 和 EASYswitch 过程控制器提供 功能/选项.
Example of code from a sample application

系统结构

FASTpressEASYswitch 系列过程控制器用作硬件平台. 他们可以通过标准的工业接 MP85A Toolkit, HBM 已经为你创建了连接到主系统的工具,和一个库用于生产过程的软件的连接。

MP85A Toolkit structure

可用性和工具

微软提供 .NET 多种不同版本:

  • 作为简单的运行环境并带有所需的类库 (framework)
  • 用于开发者免费的 SDK
  • 或者以Microsoft Visual Studio .NET 形式提供 一个集成的开发环境 (IDE).

尤其对于 初学者和学生来说, Microsoft Visual Studio Express 可以免费获得。这可以让初学者和专业的应用开发工程师更容易开展工作。 HBM MP85A 工具包 还提供帮助文件,其提供了样例程序。这些样例程序以源代码形式出现,可以非常容易调整和扩展。.

系统整合

MP85A 工具包提供了访问操作系统功能,并且可以进行数据交换,具有更高的灵活性。这使其可以通过.NET 环境集成到不同目标设备成为可能。不同的设备平台都可以非常简单集成,例如手机或者 PDA。

所有生产系统的 静态应用 或者移动设备 以及诊断终端都可以集成。无论是无线(例如 WLAN, WiFI). 或者有线系统(电脑或者工业PC) 都可以实施。只不过他们之间有性能和速度的区别。

应用案例

所有的软件都包含着 FASTpress 套件中. 以下是几个如何将MP85A Toolkit 应用在现存的生产系统中的案例.

显示和功能都可以按照生产的不同需求进行调整和进一步细化. 面向国家和用户的特殊需求都是可以实现的。生产的全球化趋势越来越明显,不仅需要其符合用户的习惯,而且在外观上保持一致。

操作终端 已经广泛的应用于生产系统中,这些现代设备的性能完全可以满足 HBM 过程监控o的需要. 仅通过点击触摸屏案件就可以运行 HBM "EASYmonitor CE" 应用程序。标准的 以太网接口 用于此类应用的通讯连接。

HBM 提供 "EASYmonitor Mobile" 程序用于移动设备. 并且可以调用 FASTpress 和 EASYswitch 过程控制器状态和结果. WLAN (WiFi) 用于通讯连接.

"EASYmonitor Mobile" mobile application

强大的生产软件 - INDUSTRYmonitor

为了发挥 HBM 过程监控放大器的所有优势,我们为你创建了基于 .NET 技术的新的用户界面。这个公寓用于生产过程数据记录和可视化

另外,通过 FASTpress 和 EASYswitch 系列过程控制器,还可以通过总线接口(CAN, Profibus, Ethernet) 和条码扫描其 (USB)获取工件名称等信息。信息可以显示,储存,并可以进行简单的归档。 最多12个过程控制器可以通过以太网进行连接。

以秒计的生产数据的测量周期可以显示并被存储。软件可以运行于任何使用 WindowsXP 的操作系统中。

INDUSTRYmonitor 的重要特性 如下:

  • 四种可选的过程的同步显示,最大支持12 个过程控制器
  • 传感器的参数化 – 完整的测量链控制
  • 支持 TEDS 传感器识别
  • 生产过程的监控标准参数化
  • 自动创建包络线和容差窗口
  • 过程参数的参数化和存储
  • 测量程序的创建和管理(后台管理最多到 1000)
  • 过程信息 一目了然
  • 自动数据和时间传输
  • 所有测量透明图像化显示
  • 生产过程单独和完整显示
  • 日志打印
  • 备份到电脑中
  • 网络状态的监控和显示
  • 错误存储和显示 (日志文件)
  • 三级用户管理: 普通用户, 安装者, 超级用户
  • 文字和图片帮助

可扩展性和用户管理使 INDUSTRYmonitor 成为过程监控的多用途工具. 用户级别特性如下:

  • 用户模式: 在这种模式下,机器操作员可以监控生产和看到的机器或系统的状态。可以保存过程曲线和结果进行检查,并打印出来。
  • 安装模式: 生产过程的评价标准,在这个层面上可以设置和保存。最多1000测量程序可以创建和管理。在安装模式中,测量曲线,结果和监测状态都可以记录和分析.
  • 超级用户: 这个模式主要面向车间工程师和安装者,用于过程监控的和测量链的参数化。

为避免操作中的错误,软件经过软件定义的时间后自动 "跳回" 用于模式.

INDUSTRYmonitor – process view

现代生产

在现代化的生产系统,过程监测控制任务在系统中是两个独立的部分。.

首先, 确定性控制操作由设备控制单元来管理。另外, 过程数据诊断 通过网络连接来完成。

然而,触摸屏操作愈加流行,被用于操作和可视化. 维护和服务都可以通过安全组件远程访问

Modern production of cylinder heads

结论

FASTpressSuite 和相关的软件模块,为生产工程师提供了强大,现代且容易操作的程序. 对于用户来说,可以提供生产效率容易集成到现存设备中。

作为设备和操作者之间的人机界面愈发重要,简单,安全,容易操作是生产人员的要求. 持续的生产监控,完整的文件,可预防性的维护对于车间管理非常重要。所有的要求通过 INDUSTRYmonitorFASTpressSuite 都可以实现,并且界面非常友好。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务