SLS 吊钩秤采用电池供电,直接显示,并可嵌入到 现存的悬挂系统 中。并有 贸易秤 非贸易秤 型号。

医疗和工业应用 - 从病人称重到计价

您的病人 升降机 是否配有称重功能? 病人的称重变得日益重要。2003 年, 欧洲颁布了法令,要求在医院中,需要根据病人的体重要分配药剂量。The legal-for-trade version of the SLS 吊钩秤贸易秤型号符合这些要求,并且非常适合用于医疗和移动应用

SLS 吊钩秤贸易秤版本可以采用电池供电进行力和重量测量。非贸易秤型号具有计价功能,因此非常适合单位盘点。 

SLS 吊钩秤贸易秤单量程 最大量程为 200 kg,精度为 100 g。贸易秤双量程型号最大量程为 320 kg,精度为 200 g

在不同地方使用

您需要将贸易秤安装在不同地方吗? SLS 在物流方面极具优势,安装方便,能够用于检验核查的任何地方。 

特点

  • SLS 已获德国国家计量院(PTB)的 OIML R 76 标准认证。
  • 多种安装附件 (螺栓,适配器,吊钩,环眼)
  • 高过载稳定性,最大到 1 t
  • 清晰,明了
  • 通过两个按钮,容易使用
  • 自动切换功能,可在 30 秒到 10分钟内切换
  • 特殊过滤模式
  • 称重单位 kg/lbs 切换(只在贸易秤型号可用)
  • 启动时自动调整
  • 可选 EC 符合性认证
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应