贸易称重系统用于开放式自动化系统
称重技术在很多领域,如商业和物流扮演着关键角色。例如,贸易秤,自动称重设备经常用于散货的测量和负载监控。测量技术专家 HBM 提供的产品能够非常灵活地嵌入到灌装或填充系统中。数字化称重仪表可选模块能够连接不同的场总线接口,置入到各种不同的自动化系统中。
称重技术在很多领域,如商业和物流扮演着关键角色。例如,贸易秤,自动称重设备经常用于散货的测量和负载监控。测量技术专家 HBM 提供的产品能够非常灵活地嵌入到灌装或填充系统中。数字化称重仪表可选模块能够连接不同的场总线接口,置入到各种不同的自动化系统中。
在德国, 称重设备 在商业应用中必须进行认证。认证的一个原因是 (一致性声明): “... 在商业交易中精确测量,保证公平交易。” (www.eichamt.de) ,因为在商业产品称重中,对秤进行篡改能够获得很大的利益。在货船卸货过程中,自动化称重设备要快速称出价值数百万欧元的货物。 这也是为何德国和欧盟建立了一整套的法律和制度 确保称重设备符合欧洲称重设备管理条例 MID 2004/22/EC 的原因。
现代社会中,现代称重设备越来越多地使用 数字称重传感器, 例如来自 HBM 的 FIT® 称重传感器 (快速智能传感器), 数字化的测量值直接传送到称重仪表中。数字数据传输最大优势是在传送过程中几乎不会受到干扰。
防止测量值不被篡改的方法是进行加密。DIS2116 数字称重仪表 和 C16i数字称重传感器 连接,符合贸易认证,并防止篡改。 数据从传感器到称重仪表的过程中采用加密方式。其采用 增强型加密标准 (AES) , 256-bit 密匙。 采用这种现代加密算法也符合 WELMEC 条例 7.2.
并且还有其他选项用于数字化信号传输。这些包括,通过无线传输系统进行数据传输。这将使传感器自动 电隔离。也就是将传感器和仪表进行物理隔离。因为数字称重传感器同时传递状态和错误信息以及实际测量值。因此其非常容易同时进行资产和设备管理。故障传感器很容易进行识别 并进行替换。在以后的维护和服务中也更加方便。
在工业领域中,测量设备需要通过PLC嵌入到自动化系统中。所谓的自动化称重设备经常没有操作人员。测量过程开始和停止都是自动化的。因此防止篡改对其非常重要。并且需要和总线系统和接口和控制器通讯。控制器需要独缺测量值并对数据进行处理。
HBM 现在在 DIS2116 数字称重仪表中采用来自 HMS 公司的 Anybus 技术。其是一个非常小,可选的模块,非常容易嵌入到仪表中。其最大的优势是可互换性。 这样,可以实现与多种场总线系统连接,而无需特殊的解决方案。
HBM 目前提供 CANopen, Profibus DP, Profinet IO 和 Modbus TCP (Ethernet) Anybus 模块。这样,只需极小的费用,系统集成商就可以集成到不同的环境中,无需对设置和软件进行任何更改。
测量技术专家 HBM 可以为贸易秤,工业称重技术提供各种产品,从称重传感器到称重仪表。几乎可以实现所有的工业称重应用。
DIS2116 称重仪表的可扩展模块可以简化控制系统结构,如PLC。通过可选的Anybus 模块 嵌入到 各种总线的自动化系统中。