来自S+P最新的移动无线秤运行了4个星期 - 无需充电。这和以前的只有数天的运行时间来说是一项重大突破。这一成功来自于其创新性的设计和HBM知识和经验。
移动无线秤应用于装载秤或装载起重机。机械秤是完全独立的,无需连接到车载供电网络,测得的数据通过无线方式发送。S+P 是移动秤的设计专家,公司为工业车辆提供工业秤已有20年历史了,例如料罐放置台,油罐拖车,滑移装载机或起重机。移动秤能够使车辆装载获得最佳利用并降低运行费用。
S+P Wägetechnik GmbH
来自S+P最新的移动无线秤运行了4个星期 - 无需充电。这和以前的只有数天的运行时间来说是一项重大突破。这一成功来自于其创新性的设计和HBM知识和经验。
移动无线秤应用于装载秤或装载起重机。机械秤是完全独立的,无需连接到车载供电网络,测得的数据通过无线方式发送。S+P 是移动秤的设计专家,公司为工业车辆提供工业秤已有20年历史了,例如料罐放置台,油罐拖车,滑移装载机或起重机。移动秤能够使车辆装载获得最佳利用并降低运行费用。


S+P III 级移动秤可以简单快速地安装到车辆上。一般两到三个小时就可以完成,大大降低了车辆的停车时间。由于秤在交付之前已经认证过,所以安装后可以立即使用。另外,系统还可以在任何时间进行拆卸并安装到其它车辆上。
S+P已经推出了两款结构紧凑的无线秤,SPF1990DS 用于滑式装载机,SPF2009K 用于装载起重机。
商品称重具有很高的要求,必须通过认证,并且需要操作安全并提供完整文件。HBM在产品和技术方面都通过了这些要求,并提供了加密的数据传输- 符合欧盟 EU MID 条例 (WELMEC 7.2)。另外,HBM提供的固件包括了一个特殊的电池管理系统,保证了更长的电池运行时间。并且还可以提供 PTB III 级秤认证。