Kolubara Metal: Assessment of Stability
采用 HBM 测量设备进行称重,重心测量
Kolubara Metal Vreoci 于1953 年成立于塞尔维亚。专门从事矿山机械设备和其他工程设备维护。
为了便于装配和维修机械设备,需要对设备上部结构进行称重和测量。
称重被用于测量上部结构的重心,重量和位置。这种称重服务从 1988 年起实施,2002年建立了测量和研究中心,并与2009年获得了 SRPS ISO/IEC 17025:2006 认证。
在矿山机械设备重新改造或大修后,称重测量结果对于设备的 稳定性是非常重要的。(之前,多部设备发生侧翻事故都于重心有关)。

电阻测量
测量 采用了 HBM’s C6A 力传感器 (量程高达5000 KN) ,以及 MGCplus 数据采集系统 和 catman® 测量软件用于配置可视化和数据分析。

作者
从实验室建成起,已经进行了 120 次重心测量服务。
作者
Branko Nikolić, MSc Mechanical Engineering
Rajko Spasojević, BSc Electrical Engineering
了解详情,请访问:
http://www.kolubarametal.com/