轴和孔之间的 ISO 公差配合解释
正确地使用传感器对于正确测量扭矩是至关重要的。只有这样,才能够获得准确可靠的测量结果。
通过法兰,采用摩擦连接方式,这种方式已经久经验证,例如 T12。采用柔性联轴器能够通过间隙调节微小的不平衡,使安装更加容易。
在很多客户端,没有法兰,而是通过轴端连接。在这种情况下,选择正确的公差配合是非常重要的。这是在动态过程中获得正确的扭矩结果的唯一方式。
何种公差配合是正确的?
正确地使用传感器对于正确测量扭矩是至关重要的。只有这样,才能够获得准确可靠的测量结果。
通过法兰,采用摩擦连接方式,这种方式已经久经验证,例如 T12。采用柔性联轴器能够通过间隙调节微小的不平衡,使安装更加容易。
在很多客户端,没有法兰,而是通过轴端连接。在这种情况下,选择正确的公差配合是非常重要的。这是在动态过程中获得正确的扭矩结果的唯一方式。
关键是正确地安装扭矩传感器,消除寄生负载 [1]。对于使用轴端 的扭矩传感器,HBM 为其提供波纹管联轴器 (图 1),为扭矩法兰提供多膜片式联轴器。并且联轴器制造商提供额外的安装配件,例如 键槽.
HBM 提供的波纹管联轴器为 H7 公差孔。 HBM 推荐使用轴径公差为 j6 的轴,这样能够产生公差配合 H7/j6 [2]. [4] 建议提供旋转保护 (图 3)。因此,联轴器需要带有额外的键槽。无论是使用波纹管联轴器,法兰还是 键槽, 关键的因素是: 选择正确的公差配合才能够获得正确的测量结果。

轴和孔之间连接有多种方法,无论是过渡配合,间隙配合,夹紧连接还是通过键槽 - 采用正确的公差配合是至关重要的。HBM 提供广泛的支持:包括参数表和安装手册。这些文件可以在 HBM 网站上免费获得。另外,一些常见的问题,技术文章 也可通过互联网获得。
[1] Rainer Schicker, Georg Wegener: Measuring Torque Correctly, ISBN 3-00-008945-4, Published by Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt
[2] HBM Mounting instructions T20WN A0726_13.1_en/de/fr, Published by Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt, 2011
[3] DIN 7157, Passungsauswahl, Toleranzfelder, Abmaße, Paßtoleranzen, German standards are exclusively sold by Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 and Köln
[4] Böge, A.: Das Techniker-Handbuch, 2. Auflage, Friedrich Vieweg & Sohn GmbH, Braunschweig, 1969