BUCHER LEICHTBAU AG BUCHER LEICHTBAU AG | HBM

Bucher Leichtbau 使用 HBM 测试和测量技术对飞机厨房进行测试

Bucher Leichtbau AG, 位于瑞士, 是一家国际领先的生产飞机厨房和橱柜制造商。其采用了 HBM 的测试和测量设备,对产品进行严格测试,以确保其适航。

在航空工业中,技术和系统都需要遵循严格的法规。必须要有特殊的证据证明其可以安装于飞机机舱,这同样适用于轮船。

机舱内的设施,在保证高效率的同时,必须具有更轻的重量,并且能够承受极高的负载。

轻巧的设计,尽可能抵消重力的影响

Bucher Leichtbau AG

轻巧的设计,尽可能抵消重力的影响 - Bucher Leichtbau, 在美国和瑞士有生产基地,是这一领域的大师。

Bucher Leichtbau 为民用航空,空中救援和汽车工业提供创新性的轻量级解决方。产品具有多种应用,包括紧急医疗,客舱,厨房等。 Bucher Leichtbau 的厨房和橱柜是民航最常用的设施。

例如组合型的橱柜,可以承受8倍的皮重,并可抵御9倍的重力加速度的冲击。

由于采用模块化和坚固的设计,其可以达到 最低25 年的服务寿命。但是,其要达到适航的标准,需要进行测试。

飞行载荷(如起飞,着陆,动荡等负载条件下)和紧急降落负载(控制紧急降落或中止起飞)之间是有区别。这些负载经通过地面设备进行模拟。这些负载,包括作用力和加速度已经他们的行为将被记录和测试。只有通过这些测试后,才能够获得认证,并在最终客户的飞机上安装。

模拟操作负载的复杂的测试台

测试台用于模拟操作中发生的力(其设计依据不同类型的飞机和需求). (拉伸) 力通过一个 500 kN 的液压缸,并通过钢丝绳,锁链和所谓的的 "whiffles" (whiffle trees) 分布作用在测试物体上。

以前,(拉伸) 力仅测量液压缸转换的压力。任何通过 whiffle 的长度计算作用在不同部分上的分布力。

用测量替代计算

U10M 高精度力传感器确保安全

Bucher Leichtbau 一直信赖 HBM 的测量技术, 因为其具有极高的精度和效率。液压缸的力采用 U10M 系列高精度力传感器 来完成。

小型的 U9B 力传感器 被用来测量特定部件的负载。例如,门,栓,锁以及配件的力。

变形通过电感式位移传感器 来测量。所有的测量数据同步采集到 数据采集系统 (Spider8 or QuantumX) ,并使用 catman®Easy 软件 进行处理,可视化,分析和存储。

因此可以非常方便获得可靠,高精度的检测分析报告。并用于适航认证。

使用高精度的传感器能够获得在操作过程中发生的负载和加速度的情况,以保证最大的安全性。

客户体验

"采用 U10M 力传感器能够非常高效地获得负载的情况。能够提供更加可靠的测试数据和证明。"

Thomas Blum, 认证部门经理, Bucher Leichtbau AG

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务