工程需要重点考虑安全因素
这对工程造成了一定限制,因为烟囱要从原来的36米,加高到46米,以满足当地法律的要求。
计划中,烟囱位于开放的行人区,这使安全成为需要重点考虑的因素。但是,烟囱是由厚度为 15 cm 的砖砌结构,在大风可能会引起应力产生变化。
METIRI

通过采用 HBM 监控系统,完整的测量链使巴塞罗那一个老的工业烟囱重获新生。
烟囱是 Ca L’Aranyo 的一部分, 一家以前的纺织厂, 建立于1872 年. 工厂于 1986 年关闭。Universitat Pompeu Fabra (UPF) 在这个地区成立了一所院校,并尽量保留原有的历史结构
学校董事会决定使用此烟囱建立一个现代化的供冷和供热工厂,为 55 栋建筑物服务,并保留其原有结构作为巴萨罗那工业的象征。
为完成这个目标,西班牙公司 – 和 HBM 通力合作,在烟囱内部建立了5根钢索,并在其底部安装了额定量程为 200kN 的 C6A 力传感器以及两个 PT100 温度传感器.
所有的传感器都连接到 HBM MGCplus 多通道放大器中,其可以处理模拟和数字信号。输出信号连接到5色的 LED 上,这样可以快速了解设备是否正常工作。并安装了一个报警装置,一旦钢索的预应力超过预定值的 20%,就将发出警报。
系统控制是通过 HBM catmanAP 软件 t来进行的,每秒进行一次采样。每个小时自动生成一个 ASCII 文件,并通过 3G 连接到数据服务器中。数据库搜集,处理并显示这些数据。这样工作人员就可以下载这些数据,并了解其运行情况。
由于采用电脑和 3G 通讯,这样就可以讲数据传输到用户网站的 SCADA 系统中。这样,烟囱就可以通过客户的 SCADA 系统进行监控和管理。