HBM 监控系统使烟囱工业重获新生

通过采用 HBM 监控系统,完整的测量链使巴塞罗那一个老的工业烟囱重获新生。

烟囱是 Ca L’Aranyo 的一部分, 一家以前的纺织厂, 建立于1872 年. 工厂于 1986 年关闭。Universitat Pompeu Fabra (UPF) 在这个地区成立了一所院校,并尽量保留原有的历史结构

学校董事会决定使用此烟囱建立一个现代化的供冷和供热工厂,为 55 栋建筑物服务,并保留其原有结构作为巴萨罗那工业的象征。

工程需要重点考虑安全因素

位于 Ca L'Aranyo 的烟囱

这对工程造成了一定限制,因为烟囱要从原来的36米,加高到46米,以满足当地法律的要求。

计划中,烟囱位于开放的行人区,这使安全成为需要重点考虑的因素。但是,烟囱是由厚度为 15 cm 的砖砌结构,在大风可能会引起应力产生变化。

来自 HBM 的测量和监控解决方案

The online monitoring system from METIRI

为完成这个目标,西班牙公司 – 和 HBM 通力合作,在烟囱内部建立了5根钢索,并在其底部安装了额定量程为 200kN 的 C6A 力传感器以及两个 PT100 温度传感器.

所有的传感器都连接到 HBM MGCplus 多通道放大器中其可以处理模拟和数字信号。输出信号连接到5色的 LED 上,这样可以快速了解设备是否正常工作。并安装了一个报警装置,一旦钢索的预应力超过预定值的 20%,就将发出警报。

系统控制是通过 HBM catmanAP 软件 t来进行的,每秒进行一次采样。每个小时自动生成一个 ASCII 文件,并通过 3G 连接到数据服务器中。数据库搜集,处理并显示这些数据。这样工作人员就可以下载这些数据,并了解其运行情况。

由于采用电脑和 3G 通讯,这样就可以讲数据传输到用户网站的 SCADA 系统中。这样,烟囱就可以通过客户的 SCADA 系统进行监控和管理。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务