高效的过程,采用标准化的测量技术: ARBURG 信赖来自 HBM 的 QuantumX

快速的设备维护,提高生产效率: ARBURG, 全球注塑机的领导者, 信赖来自 HBM 的测量技术,在生产和服务中采用 QuantumX。 在生产和服务过程中保证最大的灵活性。

高品质的塑料部件在我们的生活中无处不在。无论是汽车部件还是包装和医疗部件 - 现代注塑机几乎没有应用限制。

来自 ARBURG 的注塑机 具有极高的质量。全球有超过 2,150 个雇员,总部在德国。

在开发和生产过程中进行不断地测试和测量是公司成功的关键。在设计和生产过程中,ARBURG 将 QuantumX 放大器系统 作为标准化的测试设备,以提高效率和质量。

QuantumX MX440A 作为全球的服务工具

The ARBURG service case including the QuantumX M440A module.

ARBURG 使用 QuantumX MX440A 放大器模块 作为调整和安装注塑机的标准服务工具。在客户现场,服务需要极高的效率。QuantumX 全面支持 TEDS. 在传感器连接后即刻可以开始测量,无需进行复杂的参数调整和设置。并且 QuantumX 能够支持目前流行的传感器。

另外一个优势是 测量的高质量 和结构小巧以及带有以太网接口连接到电脑 - 并且集成了专用软件。一个标准的标定证书存储在每个设备中 - 来保证高质量。

服务套件,包括传感器,放大器和软件

ARBURG 为工程师设计了一个完整的服务套件,包括 MX440A 放大器和 压力位移速度共4个传感器。传感器的标定数据存在在 TEDS 芯片中。并且还包括 ARBURG 专门开发的软件和用户手册。

服务套件被用于 ARBURG 注塑机的安装和维护,保证高效的服务和维护,以提高设备的极高的服务寿命。

灵活的测量推车,用于最后的自动化组装

QuantumX 也被 ARBURG 用作其他用途 - 例如 最后组装。在这里,公司采用了 MX840A 放大器 

采用标准化的测量设备提高效率

The flexible measuring trolley from ARBURG including the QuantumX M840A module.
The flexible measuring trolley with touch-screen control and WLAN integration.

ARBURG 采用的 QuantumX 放大器的好处是,在设计,开发到生产和服务过程中能够获得一致的高质量

标准化的测量系统 给公司带来的好处是显而易见的。QuantumX 系统的高质量 减少了测量和维护时间。另外,QuantumX 可以进行集中采集,以满足 ISO9001 需求。通过标准化的流程,ARBURG 提高了效率并进行了无纸化运作。

顶级的质量,更长的服务寿命,ARBURG 高质量的注塑机在全球范围内广泛使用。HBM 的测量技术为其高质量也提供了大量支持。

客户

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务