绿色能源生产: 通过现场测量技术提高发酵厂的使用寿命

Axpo Kompogas AG 在全球的75个发酵厂生产能源,以及有机肥料,为了能提高沼气车间的使用寿命,这家瑞士公司决定采用 HBM 的测量技术. 但是如何能够将传感器安全且永久地安装在潮湿且恶劣的沼气环境中呢?

废物经济: 在日益关注环境和效率的时代具有非常美好的前景。

20 年的经验和全球75家工厂,Axpo Kompogas 是这个领域的全球领导者。Axpo Kompogas 在瑞士有16个沼气车间,在2010年其处理了 184,000 吨废物. 发电量为 22 百万瓦时.

提高沼气车间的服务寿命

沼气工厂使用 旋转的浆片 产生沼气。

为了能延长服务寿命,需要获得浆片变形的详情。 Axpo Kompogas 决定在瑞士 Chavornay 工厂采用 HBM 的监控解决方案。 Axpo Kompogas 工程师希望能够获得作用在设备上的各种力的详细情况。

将应变片直接安装在搅拌桨上

应变片 安装在搅拌桨上,能够直接检查到直接负载和变形等。并可对仿真结果进行验证,并根据实际产生的情况进行设备改进。

但是, 在发酵环境下安装应变片是一个非常大的挑战。因为浆片,应变片和连接的电缆直接接触沼气,因此测量点和电缆必须绝对地防潮并能够忍受沼气的腐蚀

带有旋转浆的沼气车间内部

这是一个非常艰巨的认为,Axpo Kompogas 决定使用 HBM 完整的解决方案: 应变片,数据采集系统和评估软件。并由经验丰富的 HBM 服务工程师直接安装。

应变片安装在浆片上

HBM 工程师将应变片直接安装在搅拌桨上,并保证测量点能够被永久性保护。在这个方面, HBM 具有独一无二的技术,其可以安装在离岸风电场中,并在水下30米正常工作。

SoMat eDAQlite 测量放大器系统

"HBM SoMat eDAQlite" 放大器直接安装在轴的对面。eDAQlite 不仅小巧,并且可以运用在非常恶劣的环境中。处理的数据存储在设备中,并进行压缩,并可以通过 HBM 评估软件 catman® 通过 以太网接口读取和处理. Axpo Kompogas 技术专家可以再任何时候监控 并读取测试数据。

HBM SoMat eDAQlite 放大器直接安装在沼气轴的对面

HBM 作为 Axpo Kompogas 测量技术的合作伙伴,从一开始就使用了 HBM 的测试解决方案。

通过早期损伤检测获得更高的安全性

安全通过早期损伤检测 - 是 Axpo Kompogas 的优势。这种监测系统提供了坚实的经济优势。通过这个完整的解决方案 - “交钥匙”解决方案,能够在极端应用条件的要求完成安装。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务