智能喂养系统
Idento 为牲畜饲养提供两套饲料喂养系统:一个是奶牛 粗饲料摄入量控制系统(RIC),另外一个是猪饲料群养系统。两个系统之间有显著的差异, 因为猪和牛的身体结构和喂养行为有显著的不同。
两种系统的设备结构使类似的。在喂养槽的两边安装有一或两个称重传感器,在喂养之前,过程中和之后进行称重,根据不同的型号和应用,精度为10 到100克。
每头牲畜都带有一个传送器,以便能知道其是否能进行喂养,能够进入喂养槽。每头牲畜的确切喂养量能够准确获知。
通过搜集的喂养量,增加的重量,牛奶的脂肪含量可以进行饲料的优化,能够知道何种饲料,重量能够获得最佳的饲养结果。