船舶发动机测试
这是一个标准的发动机测试, 尽管很多时候还采用杠杆和力传感器来进行 – 但是很多时候无法满足需求,并且具有很大的不确定性。
标准的 HBM T10FH 或 T40FM 扭矩传感器是船用发动机测试的最佳选择。其测量的不确定性小于 1%,完全可以满足此类测试的要求.
大扭矩应用
由于需要降低油耗并提高能源效率,大量程扭矩应用由于国际法规的推动,应用越来越多。
除了传统的船舶内燃机测试,大扭矩测量的应用或多或少出现在工程业中。
只有将扭矩传感器集成到船舶发动机或者压缩机系统中,才能对其精确控制 - 并显著提高能源利用效率。
HBM 是全球扭矩测量技术的领导者,除了标准和定制扭矩传感器, HBM 在以下应用中具有显著的优势:
这是一个标准的发动机测试, 尽管很多时候还采用杠杆和力传感器来进行 – 但是很多时候无法满足需求,并且具有很大的不确定性。
标准的 HBM T10FH 或 T40FM 扭矩传感器是船用发动机测试的最佳选择。其测量的不确定性小于 1%,完全可以满足此类测试的要求.
最新的国际法规如 防污公约 VI, 要求显著的减少污染气体排放。
其目的是要求更多的天然气发动机来替代柴油发动机。天然气燃烧非常充分,无需进行废气清洁。但是要通过高精度的负载信号来仔细控制。
扭矩传感器可以直接安装在轮船上,被发动机直接驱动,能够自动优化燃气发动机的性能,并且能够保护发动机,防止哑火,过载。并且这个技术已经被国际船舶学会认可并推广。

在大扭矩应用中,监测天然气管道的气体压缩机有着美好的未来。这个应用受到新法规的推动,并且由于能源价格的上升,需要降低气体的运输成本。除了这些,替代燃料和新型发动机(气体或双燃料发动机)的开发使气体压缩机监控显得更加重要。
这个应用和船用气体发动机的监控没有多少区别,唯一的不同是其需要获得 ATEX 认证.因为其需要用作可能爆炸的环境中,HBM 可以按照您的需求为您定制 ATEX 版本的扭矩传感器。
大容量的测功机 是船用发动机测量系统的组成部分,现在很多还配有力传感器和杠杆,不确定性很大。
HBM 为其提供了升级解决方案: 直接在测功机的输出轴端安装一个扭矩传感器,其精度远远高于杠杆-力传感器模式。