大型内燃机功率测量
1. 提供功率信号
现代大型内燃机的控制系统需要精确和快速响应(例如,燃料供给),以应对不同负载。以确保能够在任何时候都可以提供足够的功率,并降低能源损耗,保证安全可靠地运行。这需要将功率信号提供给车辆,压缩机和泵系统,需要采用特殊测量设备产生。一般来说,有三种不同的方法:
- 间接测量功率信号,例如通过流速,温度,压力等信息进行功率计算。通过这种方法,功率信号的不确定性非常高。另外一个缺点是,通过计算获得的辅值和动力过程不同步。
- 通过输入轴端的特定辅助量来间接测量。这包括通过轴表面扭转应变或是轴的扭转角来测量。在这些情况下,功率信号依然是通过计算得出。
- 测量输入轴扭矩直接获得功率信号。
本文将详细描述这三种功率测量方法,以及测量的不确定性。
(1)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)