PMX 技术文章3 PMX 技术文章3 | HBM

机器和设备不仅需要功能更强、速度更快,操作本身的重要性也在不断提高。另外,互联网和智能手机中常见的技术也越来越多地应用到工业领域,因此工业测量技术还必须满足这些要求。最新的 最新的 PMX 系统 采用了大量创新的理念,可以为用户提供诸多显著优势。

测量技术在工业领域的机器和设备中的使用正在不断增加。除了对质量上的正确性和精确性的显著要求外,对测量系统简单集成至现代自动化环境的能力要求也日益凸显。而测量技术解决方案的投资安全性和可扩展性以及操作简易性,则是进一步的重要要求。为了满足工业测量数据采集的这些要求,测量技术的专家HBM向市场推出了最新的PMX系统。该系统每通道的采样率达19.2kHz,精度达0.1% FS,分辨率为24位,且测量放大器的EMC抗干扰能力高,能够保证测量数据的高质量。

模块化解决方案提供安全保障

PMX系统包含一个可以容纳5张插卡的基本设备。其中,第一个插槽是为通信卡预留的,可以实现与更高级别的自动化系统的集成。其他四个插槽则可用于具有4通道的放大器,或用于组合的输入/输出卡。目前,共有3种带测量放大器的不同模块可分别用于 应变片 (SGs)、模拟输入输出和数字输出。这可确保能够测量最经常需要测量的物理量,例如受力、转矩、压力、应力和温度等。所有的模块都通过这个基本设备供电。如果工厂日后需要扩大或改进,系统的模块化结构可保证用户的投资安全。而如果未来的应用需要额外的测量数据,该系统可以使用额外的测量卡轻松实现行扩展。倘若每个系统配备四个插槽仍然不够使用,用户可以建立更大的系统,将其轻松联网并实现同步。另外,PMX系统在保证机器或设备的可用性方面也有巨大优势。如果某个测量放大器出现故障,用户可以轻松更换相应的插卡,换卡操作的时间以及相应的机器停机时间可以减小到最低。

用于通信的现场总线

除了获得准确的测量值外,当今的工业测量技术还需做得更多。例如,测量值必须快速、安全地提供给负责机器自动化的更高级别的控制器。因此,对现代化现场总线协议(例如工业以太网协议)的支持对于工业测量技术来说是必不可少的。PMX系统可以实现快速传送海量数据,例如通过实时以太网协议Ethercat 和 Profinet。除了支持这些实时以太网协议外,PMX系统还支持其他现场总线系统。例如,通过使用CANbus接口,PMX可以连接离散的测量模块,包括温度传感器等不需要频繁测量的设备等。

通过使用强大的数字信号处理器,PMX系统可以在内部实时评估测量信号,从而减轻更高级别控制器的负担。除了执行简单的信号处理工作外,PMX系统还能执行调节任务。对于用户而言,除了拥有PMX所提供的最多16个测量通道外,他们还能获得最多32个所谓的虚拟计算通道。这些计算通道可以用于实现简单的计算,例如求和运算或平均值测定,以及PID控制器运算等。所有在虚拟计算通道中计算得出的测量值和推导值均可通过以太网以最高达10kHz的速率实时传输至控制器,从而显著减轻控制器的负担。

现代化操作理念

HBM在操作方面也进行了创新。每个PMX系统都有一个创新性的Web服务器。在该服务器上,用户不仅可以看到系统的状态和测量数据,还可以对系统进行操作和配置。PMX系统还应用了Google网页工具包(GWT)。GMT用于开发独立于浏览器的Javascript应用程序,GWT技术主要用于开发Web应用程序的用户界面。与很多其他Web应用程序类似,PMX系统的用户界面也具有操作简单、直观的特点。此外,它还有另外一个巨大优势:由于用户界面纯粹基于Web设计,因此使用时无需安装专用软件,只要一台带浏览器的标准PC或笔记本电脑即可。基于此,PMX支持移动应用以及远程操作和控制,这减少了调试和维护时间,降低了成本。

To sum up

高质量和精确的测量技术、综合智能以及快速数据传输是新型HBM PMX系统的核心功能。由于采用模块化结构,PMX系统可在任何时候进行扩展,并适应新的要求,因此能够提供高投资安全性。这种工业测量系统的典型应用包括机器和设备的工程设计,例如压机的监控、装配领域、连接和设备监控、试验台和生产线终端测试等。最新PMX系统的最大特点是使用工业以太网通信,为复杂的自动化解决方案中提供巨大优势。而现代化的操作理念,例如GWT技术,可以使用户非常简单地进行配置和操作。