质量为王, MARINTEK 一直信赖 HBM

年复一年, 挪威 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK), 世界上最先进的海洋技术研究院一直信赖 HBM 放大器,传感器和软甲。

MARINTEK 研究院为海运,海洋设备以及海上石油工业开发和认证技术解决方案。低噪声模拟设备,可编程的客户端工作站和优质的服务是 MARINTEK 的最大优势。

Jørn Jensen, MARINTEK 研究院高级研究工程师如此评价 HBM:

采用 HBM 硬件

"40年来,我们一直购买和使用 HBM 测量和桥路放大器, 其可靠的质量和服务让我们一直使用 HBM 测试设备。我们现在有 28 台 MGCplus 放大器, 有些是 6个通道,有些带有 16个插槽。”

多种 HBM 传感器被放置爱平台或船舶上采集压力,力,扭矩信息等。这里一个石油模拟平台被放在挪威海进行测试。

所有的测试工程师都认为 HBM 硬件设备是目前市场上最好的。 都非常信赖其品质,24 位精度意味着 最小的噪声。15年前,我们用 HBM 最新的数据采集系统替代了 Hewlett-Packard Coda 产品。在后端,我们选择了 HBM catman Enterprise 软件, 仅需进行简单修改就满足了我们的要求。当我们的一个员工在达姆斯塔特看到 MGC 时,回来就兴奋地告诉我们 “这才是我们真正需要的!” ,因为其不仅灵活,可扩展,并且容易使用。

MARINTEK 和 catman Enterprise

MARINTEK 使用 catman Enterprise 进行测试数据采集,并且管理整个测试工作流。从模型建立,到创建计算通道,并对并发通道实时计算。数据评估采用的是我们自己开发的特殊评估软件。

catman Enterprise 一个非常大的优势在于无需连接 MGCplus 即可使用。这样我们可以事先创建测试通道,在真实测量时,只需简单加载,按下“运行”,测量即可进行。

catman  系统还可以将多个通道分拆成数个子项目,这样多个工程师可以专注于自己的通道集。这样,项目的进度就会快速,尤其对于需要  50-200 通道大型的海洋项目来说。

此外,客户可以在终端前查看有限的通道,而不能更改任何值,并且还可以通过 Internet 在全球任何地方访问,这是一个极大的优势。

沟通非常关键

目前为止,我们非常满意 HBM 的产品功能以及技术支持。我们一直在使用它们,软件和硬件。在我们的多个实验室里都具有相同的 HBM 系统,这非常特别,无论进行何种实验和场合,一切都令人熟悉且方便。 

HBM 应变片被黏贴到各种结构元件上测量各种量,例如锚链的张力等。锚链的张力测量需要将锚链放置到海平面下数公里下进行测试。 

我们和 HBM 直接具有非常良好的沟通,从传感器,应变 MGCplus, catman ,他们提供了完整的解决方案。

了解 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS

所有图片均由 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) 提供

客户

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务