采用 HBM 硬件

"40年来,我们一直购买和使用 HBM 测量和桥路放大器, 其可靠的质量和服务让我们一直使用 HBM 测试设备。我们现在有 28 台 MGCplus 放大器, 有些是 6个通道,有些带有 16个插槽。”

多种 HBM 传感器被放置爱平台或船舶上采集压力,力,扭矩信息等。这里一个石油模拟平台被放在挪威海进行测试。

所有的测试工程师都认为 HBM 硬件设备是目前市场上最好的。 都非常信赖其品质,24 位精度意味着 最小的噪声。15年前,我们用 HBM 最新的数据采集系统替代了 Hewlett-Packard Coda 产品。在后端,我们选择了 HBM catman Enterprise 软件, 仅需进行简单修改就满足了我们的要求。当我们的一个员工在达姆斯塔特看到 MGC 时,回来就兴奋地告诉我们 “这才是我们真正需要的!” ,因为其不仅灵活,可扩展,并且容易使用。

MARINTEK 和 catman Enterprise

MARINTEK 采用 catman Enterprise 采集测试数据

MARINTEK 使用 catman Enterprise 进行测试数据采集,并且管理整个测试工作流。从模型建立,到创建计算通道,并对并发通道实时计算。数据评估采用的是我们自己开发的特殊评估软件。

catman Enterprise 一个非常大的优势在于无需连接 MGCplus 即可使用。这样我们可以事先创建测试通道,在真实测量时,只需简单加载,按下“运行”,测量即可进行。

catman  系统还可以将多个通道分拆成数个子项目,这样多个工程师可以专注于自己的通道集。这样,项目的进度就会快速,尤其对于需要  50-200 通道大型的海洋项目来说。

此外,客户可以在终端前查看有限的通道,而不能更改任何值,并且还可以通过 Internet 在全球任何地方访问,这是一个极大的优势。

沟通非常关键

目前为止,我们非常满意 HBM 的产品功能以及技术支持。我们一直在使用它们,软件和硬件。在我们的多个实验室里都具有相同的 HBM 系统,这非常特别,无论进行何种实验和场合,一切都令人熟悉且方便。 

HBM 应变片被黏贴到各种结构元件上测量各种量,例如锚链的张力等。锚链的张力测量需要将锚链放置到海平面下数公里下进行测试。 

我们和 HBM 直接具有非常良好的沟通,从传感器,应变 MGCplus, catman ,他们提供了完整的解决方案。

了解 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS

所有图片均由 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) 提供

客户

质量为王, MARINTEK 一直信赖 HBM

年复一年, 挪威 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK), 世界上最先进的海洋技术研究院一直信赖 HBM 放大器,传感器和软甲。

MARINTEK 研究院为海运,海洋设备以及海上石油工业开发和认证技术解决方案。低噪声模拟设备,可编程的客户端工作站和优质的服务是 MARINTEK 的最大优势。

Jørn Jensen, MARINTEK 研究院高级研究工程师如此评价 HBM:

MARINTEK 采用 HBM MGCplus 数据采集系统
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务