电机和传动系统测试 电机和传动系统测试 | HBM

电机和传动系统测试

 

 

HBM 功率分析仪可帮助您获得电气化方面的竞争优势。其专为电机和逆变器测试而设计,在电机和动力总成测试方面,比传统功率分析仪更具优势。

HBM eDrive 测试解决方案涵盖了完整测量链:包括高精度传感器、数据采集系统和直观的软件。机械信号(如扭矩)和电气信号(电流和电压)同时采集,能帮助工程师比以往更快、更准确地理解电气传动系统及其损耗。

 

HBM 解决方案两个主要特点:

  • 高精度功率分析仪: 电信号和功率实时测量和计算,支持高达 51 个电气、功率通道和 6 个 扭矩/转速 信号。基本功率精度为0.02%。
  • 高性能数据采集系统(DAQ):同步并连续记录电气、扭矩、速度、温度、加速度、CAN 总线信号等。进行实时或后处理分析,如结果验证、映射和高级分析(如电气和 NVH 关联性)等。

易于扩展到 3 相

  • 模块化系统,可扩展到51个电气、功率通道,适用于多相系统或多电机应用
  • 可以扩展到 6 个扭矩 / 转速 输入,以及 6 个机械输出
  • 特殊应用公式库,用于多级逆变器等

匹配您的需求:

满足 6 相电机或混动系统的功率测试需求

单个系统满足所有需求

  • 专门用于电机测试和验证
  • 机械和电气信号同步采集
  • 以及加速度、温度和 CAN 信号等
  • 所有信号同步采集并存储
  • 功率分析,工况点原始数据采集或启动试验连续存储

 

配置简单方便:
集成化系统,无需组合多种设备

 

快速生成效率 MAP 图(分钟级)

  • 添加实时公式用于特殊评估,如电缆损耗
  • 实时分析,如空间矢量和 dq0 变换等
  • 短时间内完成每个工况点测量,快速生成 MAP 图
  • 铁损、铜损图或MTPA曲线

分钟级效率映射
直接在测试台进行分析节省大量时间!

信息图表 - 电机和传动系统测试

HBM eDrive 测试系统涵盖了完整测量链:高精度传感器、数据采集系统和直观的软件。机械信号(如扭矩)和电气信号(电流和电压)同步采集,帮助工程师比以往更快、更准确地了解电气传动系统及其损耗。

对逆变器驱动的电机进行高功率测量时,测试工程师现在可以将CAN总线控制信号与相关电气(电流、电压)和机械(速度、扭矩)信号的数据相结合。通过单个功率分析仪即可同时存储所有类型的数据,可以更快、更灵活地设置测试台。

点击下载您的 eDrive 手册

CAN – 管理复杂测试的简单高效方法

CAN 总线支持意味着: 您可以根据需要通过 CAN 或 CAN FD 格式获取或传输数据;或者通过CAN总线控制命令来管理实验。

校准

将外部传感器信号接入功率分析仪,将测量值与设备控制器的估计值进行比较和关联。将所有信号保存到一个文件中,以供审查、后处理和审核。

  • 通过 CAN / 500 或 CAN FD 记录多达1000个输入信号
  • CAN总线到GEN DAQ主机有多达4个输入端口
  • 单机记录和本地存储

传输

将计算结果传输到不同的数据系统(例如测功机),为自动化系统提供反馈。

  • 通过CAN或CAN FD传输
  • 每秒最多1000个数据块
  • 每个块可包含240个异步结果

控制

用户界面友好,数据采集易用,控制简单。

  • 从CAN总线接收远程控制命令(例如启动或触发)
  • 将状态信息传输到CAN总线(例如空闲或记录)

更快、更灵活地设置测试台

将eDrive功率分析仪的范围扩展到包括CAN总线数据,为测试工程师提供了三大优势:

  1. 数据处理速度,快速识别通过CAN总线从ECU发送到逆变器的目标值与直接测量值之间的任何变化。
  2. 数据采集的灵活性、从CAN总线添加信号,测试结果易于处理
  3. 搭建测试台更简单,因为数据传输和控制通过一条公共总线完成

购买新设备时您可选配 CAN 总线,另外也可对您手中  HBM 功率分析仪进行升级。

如何与 Genesis HighSpeed 和/或 Perception 组合

您想将HBM eDrive 解决方案集成到您的测试台自动化系统中吗?Perception软件和/或 Genesis HighSpeed 数据采集系统可以完全满足您的特殊应用要求。

大型系统集成商已经通过一个或多个接口集成了eDrive:

  • EtherCAT 或 CAN-FD,用于基于硬件的数据传输,可实时传输多达1000个结果块/秒
  • API接口,用于直接控制通用自动化软件包中的硬件和 Perception 软件
  • 通过数据读取器 dll 文件将数据读入任何第三方分析软件,如 MATLAB 或 LabVIEW。
  • 强大工具,集成非常简单方便。

了解详情

 

Electric Power Testing Test Center

功率分析仪解决方案 - 现场演示

  月度现场演示

在我们现场演示中,我们将指导您完成电功率测量过程。在前15-20分钟内,我们将向您详细介绍 eDrive 功率分析仪解决方案 中包含的硬件和软件。之后将回答您提出的任何问题。在线见!

Read more

扫描下图二维码,查看相关产品资料、网络课程及知识库