部件的功能测试: 高效且安全
伴随着产品所用组件的多样化,测试和检验过程也变得更加复杂。每个部件真的都需要测试吗?每个单独原型的变体是否都需要在测试台上进行测试?
例如汽车座椅的功能测试。CRH 没有为所有可能的应用进行昂贵的样品测试, 而是在开始构建原型之前检查汽车座椅的每个组件。在找到最佳组合后,才构建原型并对其性能进行测试。
初步测试着眼于实际应用的加载数据。C. Rob. Hammerstein (CRH) 为典型座椅系统装配了伺服电机和应变片,从初次测试中获得数据并将其应用于测试台上。
在测试台中, 测试配置包括线性驱动和一个用于模拟负载的伺服电机。采用负载曲线来模拟真实的状态。
每个测试台都需要采用尖端的测试技术,这是为何 CRH 使用 HBM 测量技术的原因。S9M 力传感器紧贴驱动装置安装以便测量反作用力。 实际的比对结果传输到 PID 中,并对伺服电机做相应的调整。