测试中:来自The Switch的风力涡轮机发电机
Switch 是一家位于芬兰的生产用于风力发电的直驱永磁发电机(PMG)的领导者,在中到高速状态下其功率输出高达 1 MW 到 5 MW 。为测量发电机的效率, 将 HBM 扭矩传感器安装到轴系中作为额外的测量系统。
通过一个特殊的转换器的监控和控制系统可以直接集成到风力发电机的轴系中,并组成一个完整的解决方案. 由 Switch 公司提供的直驱永磁发电机通过对永磁体进行特殊设计和组合,保证了风力发电机其能够高效和平滑地运行,并获得了专利。采用直接驱动方式,省去了传动齿轮, 并降低了系统的机械应力,有极高的可靠性和更长的使用寿命。

效率测定
技术挑战来自于在控制高扭矩的同时要达到更高效率。为测量效率,两个相同的发电机被安装在轴上,这样他们可以直接被连接进行测试。 测试中的发电机通过另外一个发电机进行驱动。在两个发电机上都进行电流电压的测量,并对功率输出和功率损耗进行比对,最终计算出功效。
轴系中的扭矩法兰
Switch 公司安装了一个 扭矩传感器 作为额外的测量系统。 一个产生的好处是功效可以通过电气参数来确定。另外,由于发电机的改变或者模拟负载的变化可以快速准确 的测量。然而,决定效率的主要因素是传送功率,通过对轴系转速和扭矩的直接测量获得的功率,具有极小的不确定性。