低排放船舶. 扭矩传感器用于优化效率

将扭矩传感器集成到内燃机的驱动系中

 

将测量技术集成到驱动系中可以对船舶发动机效率进行控制。HBM 扭矩传感器可以优化船舶推进效率保护环境。

全球海洋污染公约要求到2016年,氧化物和硫氧化物的排放要减少到限值以保护海洋环境新开发的船用推进装置减少排放,但是这需要驱动功率的精确测量

三个因素影响效率

船舶驱动的效率特点可以用低油耗,最小废气值和输出功率适应航行条件来表示。即使在快速负载变化的情况下,为保证最佳的工作效率,因此需要保持测量的最高精确度。负载分布在多个驱动系中,并且并行运行,需要极高的测量精度来控制和监控运行状态.

采用HBM 测量技术进行发动机监控

直接测量扭矩和速度能够计算出功率。需要在设计阶段就将扭矩传感器集成到驱动系中。 HBM 扭矩传感器 的额定测量范围最高达 10 MNm (7375600 ft-lbf). 他们通常用于船用发动机扭矩测量,其具有极长的服务寿命,并有很高的精度和杰出性能

保护环境并降低费用

通过测量结果可以对驱动系统进行精确控制,使内燃机在最佳的工作范围内运行。这可以有助于避免碰撞,失火,过载并降低燃油消耗。

即使负载分布在多个并联运行驱动系统上,采用测量结果也可精确计算出。其可以增加部件的服务寿命,并降低燃油消耗并减少磨损

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务