复合材料或纤维增强复合材料由至少两种可区分的材料组成,这些材料组合的基本目的是提高材料性能。纤维结构通常嵌入树脂(基体材料)中,然后固化。
为此,纤维和纤维束被加工成纺织品或织物。用纤维制造的大多数方法起源于纺织工业,因此,该领域中使用的大多数术语也用于增强纤维加工。纤维决定了复合材料的强度和刚度。与没有纤维的同种材料相比,排列纤维的材料的强度要大得多。当力垂直于纤维的方向施加时,刚度的增加不太明显。这个方向的强度较低。在应用中,在不同方向排列的纤维经常被组合在一起。
一般采用以下设计形式*:

单向纤维 双向纤维 短纤维
下图显示了纤维对复合材料强度的影响: