带分路信号的应变 ¼ 桥校准
在实验应力分析领域,经常需要使用数百甚至数千个应变片。对如此多的应变片进行校准是一项乏味的事。
本文介绍了如何利用简单的并联电阻开关技术实现快速、准确的自动校准过程。用并联电阻检查应变片测量系统是一种常用的技术。但分路信号被认为不是很精确。
但通过改进的三线制和四线制技术,并联信号可以作为精密校准信号。包括在使用具有高线电阻的长连接电缆以及应变片具有较大电阻偏差的情况下依然可靠,例如,由于预应变较大,校准误差可保持在0.2%以下。
使用所述方法,整个系统(包括应变片接线)可以在不断开应变传感器的情况下进行校准。因此,校准可以完全自动和非常快速地执行。