在生产和制造中,传感器是 质量保障的关键因素。同时,操作的简便性和鲁棒性也是对测量技术的要求。

特别是在安装过程中,需要能快速和无差错 地完成,以便生产能够快速启动。 "传感器电子数据表" (TEDS), 能够大幅降低安装时间,尤其是在自动化环境中。配有 TEDS 的 智能传感器能够自动配置测量系统 - 即插即用。

从机械方面来说, 将传感器集成到生产设备上 不存在任何问题。但是 调整放大器,和传感器匹配是一件非常耗时的工作,即使是对于训练有素的测量工程师来说。需要熟悉传感器和放大器技术。由于配置传感器需要中断生产过程,因此快速配置安装是对生产过程的测量技术的基本要求,避免产生高昂的后续费用。

即插即测

自动配置连接的放大器不仅能够 缩短安装时间, 并且能够保证获得更可靠地测量结果。传感器还包括 所有的必要信息 - 标定数据, 序列号, 名称, 测量点 - 都存储在 传感器电子数据表 (TEDS) 芯片中

TEDS 芯片 非常小巧,包括一个EPROM (可擦除可编程只读存储器)– 所有的传感器相关数据 都存储其中。除了上述提及的信息以外,最新的标定信息以及标定机构 (例如 HBM 标定实验室) 和存储其中。

提高测量任务的安全性

TEDS 能提高传感器的 易用性和安全性。传感器的参数和特性都存储在 TEDS 中, 放大器读取这些数据并自动配置。无需改变连接方式,也就是 无需增加到传感器的连接线。为了能使用 TEDS,放大器必须能读取 TEDS 信息。

TEDS 是一个呗广泛接受的标准,不是仅限于 HBM 产品。这意味着也可通过 TEDS 连接 其他制造商的传感器

在生产和制造中巨大潜能

除了 大幅简化安装过程 和节省时间外, TEDS 还提供其他优势: 如果传感器出现故障,其能够被马上识别并替换。生产过程的长时间中断 已经属于过去。未经培训的员工 也可完成,因为测量链无需进行调整,放大器可以自动读取 TEDS 信息,并自动配置, 大幅缩短维护时间

简单 TEDS 改造

即使是对 现存的测量系统增加 TEDS 也是非常容易的事。芯片非常小,可以非常容易嵌入到连接电缆中。很多公司都已经进行了智能传感器改造,以提高 生产效率。TEDS 基于 IEEE 1451.4 工业标准, HBM 也参与标准的制定和发展。

TEDS 优势概览:

  • 通过即插即测技术,大幅降低安装时间,进行快速测量
  • 通过诊断选项,大幅降低维护时间和支出,避免生产系统长时间宕机
  • 测量系统的无差错配置
  • 通过识别和标定数据的使用,提高可靠性和测量结果的可追溯性。

用于自己数据写入的 TEDS dongle

您是否有自己 独特的需求?例如写入数据到 TEDS 芯片中,或者拷贝 TEDS 模板? 通过 TEDS dongle 可以非常容易完成,写入和读取 TEDS 信息,这意味着 TEDS 模板可以用于新传感器和所连接的PC 中。

TEDS dongle 可以通过 UDS 接口连接到电脑上,无需外部电源。所需的软件 "TEDS Editor", 可以免费获得,在随机的光盘中,或在 www.hbm.com/support 中下载.

参考号: 1786

HBM 工业过程控制

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务