HBM 帮助升降机部件符合法律要求 HBM 帮助升降机部件符合法律要求 | HBM

HBM 帮助升降机部件符合法律要求

Del Equipment (UK) 公司采用 HBM 的数据采集和分析设备对其升降机部件进行测试,已达到 UNECE 的认证要求,以提高产品的竞争力 .

Del 是一家升降机的制造商,位于英国,其有30多种产品需要进行产品认证.

为此, Del 需要进行对保护装置进行完整的静态测试 Amir Tabatabai, DeL 的机械设计师说, “我们需要进行强度测试,以满足法律要求,因此我们需要高精度的测试设备”.

Torque measurement in practice

测试在位于英国的工厂内进行,其采用了自己研发的液压锤进行加载,可以很容易对不动的点进行测试.

力的测试通过HBM U10M力传感器 其带有 TEDS (传感器数据表) 可以直接连接到 QuantumX MX840 数据采集系统上进行分析和测试,并采用了HBM catman®Easy 数据采集软件.

HBM 工程师造访了Del ,帮助其进行测试已达到最佳的效果. 因此, HBM 为其推荐了 U10M 力传感器,因为其可以抵御弯矩和侧向力,并可以通过内置的电路进行补偿.

Tabatabai 推荐到, “从一开始,HBM 就和我们一起工作,不仅节约了大量的时间,并且提高了测试的可靠性,并且 ‘catman®Easy’ 软件用户界面友好,能让我们更透彻的理解测试数据”.

“HBM 的产品精确度很高,并且具有极高的竞争力,让我们完成了这个很重要的任务”.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务