Perception 使纸质输出成为多余

来自 HBM 最新的 Genesis HighSpeed 高速数据采集系统打破需要纸质图表记录器的限制

许多采用高速数据采集系统的测试工程师相信采用纸质的图表记录器可以更容易快速地评估测试数据,而不是检查电脑中的数据采集结果.

但是 HBM Genesis HighSpeed ,拥有广泛应用,最新的 GEN 数据采集系统已将此观念变成了历史。

许多基于PC的数据采集系统由于硬盘的吞吐量和数据输出量完全相同而受到限制。这意味着10分钟的测量需要10分钟来进行回放.

但是,  GEN DAQ 产品采用专利技术 StatStream 解决了数据交换的问题. 采用 StatStream, 几个并行,简化的数据流在测量期间实时产生,并对原始数据进行保存.
'
如果一个 100亿字节的数据需要显示,显示将从简化的数据集中显示 . 所有的统计参数,例如最小值和最大值, 和数据一起存储保证每个干扰峰值,即使只有一个采样宽度,都可以显示. 通过放大功能,尺寸不断增加的分数据集将被使用,直到原始数据集以采样水平最终显示。

在采集期间,通过特殊数字信号处理器 (DSPs) 将产生的额外 StatStream 信息. 此额外的信息将使数据只增加 3 到 4% ,但是回放速率将比传统的PC系统快 1,000 倍;  一个80亿字节的数据集显示仅需3秒钟.

HBM Genesis HighSpeed GEN 系列数据采集系统另外一个功能是 ‘回顾并记录",这样就可以仿真纸质系统的功能. 在进行测量的同时进行评估和分析,获得纸质系统输出的电子版本.

一个 Perception 的问题

为进一步提高产品性能, HBM Genesis HighSpeed 包含一个模块化软件 Perception ,其可以完美地和硬件以及应用匹配,成为一个真正的电子图表记录器. Perception, 已经卖掉超过1000个许可证, 是一个面向客户的解决方案,测量数据可以输出23种不同的格式,可以手工进行选择或自动进行整个测试过程.

另外用户可以使用 Microsoft Office 软件完成一个测试报告,因为所有的显示,指示和光标图表和计算结果都可以转移到Word 和 Excel. 更复杂的形式可以通过 Perception 产生并和测量数据一起存储. Perception 还增强了动态报告准备能力,例如,一个测试或样本编号可以自动生成到报告头部或尾部,一旦进行重复测试,报告就可以更新.

其他存储方式

采用 HBM Genesis HighSpeed GEN 数据采集系统可以有多种传统纸质输出替代方案. 对于极其快速的信号,最大到 32 GB 的数据可以存储在内存,本地硬盘或服务器上.例如, 64 通道,每通道 1 MS/s 通过内存方式可以在一分钟内存储完成.

这里有其他两种采用简化采样速率的硬盘存储方式.

任何大小的数据集都可以以最高达 50 MB/s 采样率(24 通道 1 MS/s 每通道) 在PC的内置硬盘上存储.
另外可以采用外置 SCSI 硬盘连接到 GEN 串口用于安全相关的应用. 20 MB/s 总体速率,此种配置将不再有任何 Windows 或 PC 的问题,可以进行更可靠地数据采集,因为其完全由 GEN 实时操作系统控制 .

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务