康明斯新加坡 康明斯新加坡 | HBM

GEN2i 数据采集系统使发电机具有更高的效率

现在对发电机的要求越来越高,在新加坡和东南亚地区,康明斯 采用 HBM GEN2i 数据采集系统 进行各种分析和隔离测试。.

根据船级社 (ABS) 和 ISO 8528 的要求,用于陆地或者船只的交流发电机组,任何的频率和电压变化都需要在一定的限定范围内,这个规定要求在40分钟多种负载变化的周期内,都必必须保持在恒定范围内。

数据采集设备要求

数据采集系统需要能够连续记录以下数据:50/60 Hz 的三相电压,5个 480 Vrms plus 的 K型热电偶和其他杂项信号 - 每个不超过 10 伏。设备也需要计算 各种性能标准, 包括 Vrms 和频率趋势波形,电压和频率百分比变化以及每次负载变化的电压和频率恢复时间。

为了符合以上严格要求, HBM 提供了 GEN2i Genesis HighSpeed 8通道l, 200 kS/s 数据采集系统。其他设备包括3个 25 MS/s 高压光纤隔离数字化仪, 提供了几乎无限的隔离屏障,的光纤接收卡和高压探头。

整个发电机的性能报告和分析都通过HBM Perception 软件 来完成,其内置了方程式数据库,能够产生所需的分析算法。并且 HBM 还提供了现场培训。

在数分钟内生成报告

Vrms 和频率趋势是 Perception 软件的标准功能。 HBM 数据采集设备的一个非常突出的优势是进行复杂的分析更容易更快捷,并且能够在双模情况下进行数据记录,对负载的每个变化都能采集到触发信号。

在40分钟的持续测试中,多通道的数据采集系统能够获取高达50 种负载变化并进行分析。结果可以快速生成为日志文件或带有各种波形变化的报告。

通过采用 HBM GEN2i 数据采集系统和d Perception 软件,康明斯非常轻松地达到了ABS 和 ISO 8528 的要求,并更好的理解了发电机组的各项性能。

关于康明斯

康明斯是全球最大的独立发动机制造商,产品线包括柴油和代用燃料发动机、发动机关键零部件(燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统和尾气处理系统)以及发电系统。

康明斯公司成立于1919年2月,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,公司通过其在全球190多个国家和地区的600多家分销机构和6500多个经销商网点向客户提供服务。康明斯在全球范围内拥有员工44,000多人,2011年实现销售额180亿美元,净收益18.5亿美元。

康明斯是美国财富五百强企业,并当选《财富》2011“全球最受尊敬的企业”,是排行榜上唯一一家柴油机公司。您可以联系康明斯当地办事处或发送邮件到 [email protected]

HBM 给客户带来的益处

√ 安全和可靠的数据采集,满足ASB和ISO 8528要求

√ 数分钟内完成测试报告

√ 更好地了解性能数据

能源工业的数据采集解决方案

客户

康明斯新加坡

www.cummins.com

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务