更短的开发时间,更高的效率

最新一代的测量技术如何帮助汽车企业缩短开发时间,更快的占据市场优势.

新市场的快速发展需要可靠的新产品: 这是成功的关键要素,不仅仅是在汽车行业. 为了不断适应市场的需求,你需要不断地开发新品。例如前几年,大型的越野 SUVs 高速增长,那以后将会怎样呢?

车辆在快速开发的时候,同时要保证车辆的安全. 为了在两者之间保持平衡,完整的开发过程需要在测试台上来完成. 这要求测量链必须在更短的时间内得到精确的测量结果. 

现代测量技术在满足检测的要求的同时,还需要能加速完整的测量过程 - 在一定情况下,可以达到20倍 来自 HBM 的数据采集系统 QuantumX 专为此设计,可以大大提高测试效率. 成功的关键: QuantumX 在准备和测试时可以分割时间来重新组织.

将来测量将变得更简单和更有效率: 准备时间将缩短20倍,并且自动设置,并提高整个测量链的可靠性.

QuantumX 采用 先进的即插即测 (APM)技术. 此技术整合了 TEDS(传感器电子数据表)来进行传感器的自动识别,利用了通用数据采集的优势 . 采用 APM, 可以大大加速测试和测量过程.

TEDS as "one wire", "zero wire" and "no wire"

连接传感器,然后测量!每个带有 TEDS(传感器电子数据表)的传感器可以自动传输主要特性给数据采集系统  - 因此可以无需手册就可以进行安装.

TEDS 是以国际标准 IEEE 1451.4 为基础的,此标准保证了不同厂商的传感器和数据采集系统可以相互之间交换数据。每个 TEDS 都有唯一的识别号,因此追踪测量是可能的。标定证书也可以通过储存在数据表中的数据进行识别。HBM 提供自有专利技术的"zero wire" TEDS, ,其无需在电缆中添加另外一根线来完成.

以前,  TEDS 在汽车行业使用时,例如在发动机测试台上使用会受到某些限制.  TEDS 内存芯片经常由于热电偶和压力软管的使用会出现错误.

为利用直接连接的优势, HBM 升级了其 zero wire 技术 - 现在已经已经完全无需电缆了!

这是由于采用了 RFID (射频认证) 模块, 进行无线 TEDS 连接. 
采用 RFID, 机械电子连接到放大器已经完全不需要了 – 内容可以无需连接来读取 ("no wire").

APM : 智能和通用放大器

TEDS 的优势- 自动,无误差和快速连接传感器- 是显而易见的. .

测试台的未来属于全能的测量系统. QuantumX 基本模块 MX840 是在这方面是真正的专家: MX840 可以操那个不同类型的传感器中采集数据- 超过 2000 个参数可以设定.

这些设定无需手动操作,可以由 QuantumX 来自动完成. TEDS 在这里扮演了关键的角色: QuantumX 自动识别连接的传感器,并进行自动设置. 仅仅数秒钟, QuantumX 就可以进入测量状态.

采用这种方法, APM 使设定更加安全,能够保证测量结果的可靠性. 全部的信息储存在 TEDS 中,使用户对于传感器不再需要更深的了解; QuantumX 自动转换到自己的设置.

这意味着测量工程师可以将精力放在测量和评估上. .

高效的测量过程

TEDS 智能通用测量系统: 加强型即插即测 (APM) 不仅加速了测试台的测量速度,而且将测试准备执行过程分开:

  • 测量点的分配到硬件通道可以被 PC 软件识别。例如,传感器可以预先安装在测试台上 . 
  • 测量点的名称和传感器描述可以储存在 TEDS 中. 
  • 传感器电缆可以以任何次序安装到输入通道中. 由于采用APM, 通用输入放大器可以自动适应测量点和硬件通道,并报告给系统.

整个测量执行过程可以在大约20分钟内完成.

来自 HBM 的 QuantumX 数据采集系统是快速开发和测试链理想测试系统 . QuantumX - 带有 APM - 可以让测试安装和运行更加快速. 可以让客户提高快速开发的能力,以及快速,精确地获得测量结果.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务