HBM 测量技术提高电站管道的安全性和效率
检查电站管道定位支撑架和固定器需要花费极高的人力费用. Technip, 一家全球领先的设备制造商,采用 HBM 测量技术自动进行负载监控,保证了安全性并提高了效率.
电站管道需要承受相当大的负荷。极端温度和高压并不罕见 - 可以造成巨大的热应变导致管道过载. 因此,定位弹簧支架被用于安装管道,可以补偿热致运动.
但是,支撑架的刚度测试更加重要. 可以通过比对在冷热状态下负载传递状况的不同,进行系统分析. 偏差显示不完善负荷转移 (由于管道移动,支撑架的摩擦和变形导致)。此外,在放松状态下进行力测量是高压状态下服务寿命计算的先决条件.
定期检查电站管道定位支撑架和刚性固定器是非常复杂的,需要富有经验的专家. 当然,光凭肉眼是不行的,一个错误都会造成无法挽回的损失.