即插即侧 – TEDS: 采用传感器认证插入测量

即插即用在电脑技术上已经有一段时间. 现在已经应用在专业的测量和测试领域中了. HBM 现在采用传感器电子认证技术(TEDS)来实现此项功能.TEDS(传感器电子数据表)技术可以让测量工程师在30秒内完成精确的测量任务

但是, 即插即测 不仅仅是‘插入就开始测. 采用 TEDS 测量技术可以简单快速地对测量链进行配置, 获得可靠的测量结果,尤其是在频繁改变测量配置或者是有大量的传感器需要连接时.

因此,我们将传感器的主要特性存储在传感器的电子数据表中. 放大器可以导入这些数据并自动装换成正确配置. 而无需进行其他更改.

TEDS 强大功能 …

无论是复杂的测量任务还是测量过程中需要频繁更换配置或者需要将测试元件集成到设备中, TEDS 都可以进行快速可靠的测量 并满足高精度i. TEDS 其强大的性能可以满足实验室和生产过程监控的应用要求

解决方案: HBM 零点接线技术

HBM 采用标准的带反馈线的传感器标准电缆 用于传输 TEDS 数据. 这样就可以在模拟模式和数字模式情况下使用智能开关.

连接器和电缆是同样的,因此, TEDS 兼容元件 可以和传统技术结合使用. 现有的传感器无需其他接线就可以轻松升级.

什么存储在 TEDS 内存中?

TEDS 芯片只存储传感器的技术数据: 传感器型号,制造厂家和  按照 IEEE1451.4 标准产生的ID号. 第二个内存区 存储制造商的特殊数据和主要数据的模板. 这些模板,如测量量,特性测量范围和特性等,可以应用于标准和按照统一标准设计的放大器中. 第三个内存区 为用户区信息, 如滤波设定,零点信号和简单的提示 – HBM 提供 TEDS 编辑器进行写入.

HBM 的即插即测…

HBM 提供带有 TEDS 的传感器,并可以升级现有传感器, 用于升级的 TEDS 模块(也可升级其他厂家的传感器),  TEDS 编辑器和可以读取 TEDS 的放大器.

标准

TEDS 在2004年颁布的 IEEE 1451.4 标准 中定义. HBM 是标准的制定者之一,并且是 TEDS 技术的先行者和市场的领导者.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务