HBM nCode 软件用于核反应堆数据分析

南非 Pebble Bed 核反应堆 (PBMR) 采用 nCode GlyphWorks 和 ICE-flow Automation 软件用于测试数据管理和分析。

PBMR 工程师和 nCode 软件工程师合作,对核反应堆多个通道的海量测试数据采用 nCode软件进行了评估。高效分析对于核反应堆开发来说至关重要,因为从海量数据中寻找相关信息非常困难。HBM 解决方案包括 nCode GlyphWorks 数据分析软件和基于 web 的 ICE-flow Automation 数据管理软件。

GlyphWorks 和 ICE-flow Automation 软件通常用于汽车,轨道交通和航空工业测试台架和现场测试等。用于核反应堆尚属首次应用。

HBM nCode  GlyphWorks被用于测试数据预处理和报告,对原始数据进行简化和提取并进行详细的数据分析。GlyphWorks 数据流将自动上传到 ICE-flow Automation 系统,以存储并进行数据管理。

Johan Momberg, PBMR 工程师评论道, “nCode 软件可以非常好地匹配我们的需求,尤其在海量数据处理方面,能够确保我们能够提取到关键的数据,我们将和 nCode 软件进行合作,不久的将来将推出核反应堆专用软件。”

ICE-flow Automatiager 产品经理: “ICE-flow Automation 和 GlyphWorks 是海量测试数据分析和测试的理想选择。HBM nCode 产品在航空,汽车和轨道交通领域有着广泛的应用,这次合作表明,HBM nCode 能够满足更高的要求,为核反应堆的安全运行提供保障。”

nCode GlyphWorks

Pebble Bed 反应堆

Pebble Bed 成立于 1999 年,主要开发小型高温反应堆。高温反应堆采用闭式循环燃气轮机发电系统。高效,低成本是其最大优势。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务