通过钻孔理论进行残余应力测量 通过钻孔理论进行残余应力测量 | HBM

MTS3000 - 残余应力测试系统

残余应力存在于物体内部,外部没有任何征兆,但是会影响其力学性能,因此,测量物体内部的残余应力是必不可少的。采用快速钻孔方式,1.6 mm 的孔深入到物体内部,这样任何的应变变化将会被应变计测量到。

现在,SINT Technology提供整个的测量链让应力测量过程更加容易。钻孔机以300 000 revs./min运转产生钻孔。随着步进电机的逐步推进,应力的变化将会被专为此设计的应变花检测到。

整个的信号处理都是通过数字方式进行的,包括控制功能以及4种运算方程。

所有的测量过程都是通过PC控制的,这可以保证测量的高精度和重复性。

SINT Technology

均一应力理论 [ASTM E 837-01标准]

这种理论在 ASTM E 837-01 标准中进行了详细描述, 是基于样本表面应力不伴随距离变化的假设为基础的. 因此,不考虑空间解析度. 如果残余应力是均一的,这是最好的计算方法,并且对测试错误不敏感.

Kockelmann 理论

Kockelmann 理论是建立在应变导数和应变分布存在相关性的理论基础上的,通过洞深度函数来表达. 通过一对系数(Kx and Ky), 通过仿真模型来进行计算.

通过应变值,以及摩尔圆来计算主应力和方向是可能的.

积分理论

此方法是有 G. S. Schajer 提出, 通过钻孔深度增加来进行残余应力分析. 采用这种方法,通过同步所有深度应力释放比其他方法有更高的空间分度.

为了简化残余应力计算, Schajer 提出应力区可以通过 step-wise 函数描述,其通过孔深度是恒定的. 采用这种假说, Schajer 建立了计算的协同系数. 最大深度为应变花半径的 0.5 倍.

积分理论应当在随洞深度不同,应力有很大变化时使用,但其测试误差也有很到灵敏性.

最新! ASTM E837-08

这是计算非均一残余应力的新标准. 积分法用于残余应力计算, Tikhonov 规则用于在使用大量的不同洞深度时来减少计算误差.

Flyer Residual Stress Measurements

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务