EMG PRESSES 信赖 MP85A FASTpress EMG PRESSES 信赖 MP85A FASTpress | HBM

EMG PRESSES 信赖 MP85A FASTpress

LONG EMG 公司总部位于法国 Annecy , 一直从事机械液压和空压设备的生产,范围从 3.5 kN 到 800 kN. 是 HBM 力传感器和 MP85A FASTpress 的长久客户, 拥有最新的测量设备

在2007年 MOTEK 和 EUROBLECH 贸易展览会上, LONG EMG 展示了其集成MP85A FASTpress进行位移和力测量的空压设备.

Stéphane Long 总经理说,采用MP85A FASTpress原因很简单: “我们的很多客户来自汽车工业,采用传感器和仪表来保证精度. 我们同样使用HBM设备用于制表行业,来满足奢侈手表的质量要求.”

“在可能性测试中,采用力传感器能够提高精度,让我们发现错误,而采用其他方法很难发现.通过存储结果到 MMC card, 通过以太网来接电脑连接并使用 MP85A toolkit, 我们可以获得用户友好并图形化界面..

新的 U93 力传感器非常适合压配,并非常容易和 MP85A FASTpress 一起使用. 高 I / O 计数器可以让使用者操作非常容易,更有效. 并有严格的管理权限,使用更安全

这减少了操作误差.这种竞争优势在欧洲很具有优势,对于很多生产商具有很强的吸引力 T。这也是 EMG PRESSES 成为 HBM 合作伙伴的原因.

The Customer

EMG PRESSES