肥料太多? 用于研究和分析的全球唯一的测试台
Cemagref, 法国农业和环境工程研究院是肥料喷洒方面专家. 这种可以记录喷洒量的离心喷洒机是全球唯一的.
调查肥料喷洒: 现有评估系统的限制
直到 2006, 肥料的喷洒量一直采用沿设备轴的横向分配量来表示。因此需要对其进行更广泛的分析来优化喷洒过程,减少污染.
但是由于动力的提高,装置点太多,缺少喷洒模型,因此优化设备变得很困难。传统的测试台不能胜任此工作.
创新型的测试台原理
肥料喷洒机通过两个旋转盘来喷洒肥料, 从后面和两侧来喷洒. 控制台已经申请了专利,对喷洒量进行径向测量:
在喷洒测试过程中,机器围绕着自身旋转. 每个角度的喷洒层通过接受容器来绘制.结果便是喷洒到土壤中的喷洒量. 在开始时,有多个数据处理阶段,这样喷洒模型便建立起来了.
工程师和学者通过测试结果便可以进行分析,而不需要进行推理. 这项技术有很大的优势: 在 40 m x 1 m 的区域,测试台仅有 1/15, 使测量更加经济.
量程为 1 kg 的 80 个称重传感器 来测量80个容器. 所有传感器将数据同步地发送到数据采集系统 MGCplus 中。测量分度达到 0.02 g . 同时进行离心喷洒机的角度和平均喷洒密度之间的关系.
喷洒超过 220° 的图表制作需要大约3分钟, 依据不同的测量精度要求. 三个 RTN 称重传感器的额定量程最大到 2.2 t 可以进行同步测量. 损失的重量可以同时测量,分度为20 g. .
通过 MGCplus 和 catman® 进行数据采集非常容易
所有的传感器都经过了标定, 在使用时不再需要调整. 由于直接连接到数据采集系统 MGCplus 和 catman® 软件,放大和偏移量仅须简单调整.
传感器的记录保证了次序可以被追踪,catman® 显示窗口允许传感器的数据被实时监控. 此软件还支持其他软件 (数据库,处理软件) .
此次全面的测试(参数设定,测试, 保存和处理数据) 每5分钟可以执行一次.