发动机测试台: HBM 比对扭矩传感器保证获得可靠的测量结果

来自 HBM 的 TB2 比对扭矩传感器确保在发动机测试台上获得高度精确的测试结果.

HBM TB2 比对扭矩传感器使新一代的发动机测试台具有更高的测量精度. 来自HORIBA汽车测试系统的 TORQCAL 可以进行高重复性的全自动标定, 同时具有更高精度. 更少的安装和标定时间缩短了发动机的开发时间并提高了效率.

为确保系统的安全性和精度, TORQCAL 系统 采用了来自 HBM 的 TB2 比对扭矩传感器. 保证了系统的可追溯型和符合国家标准. HORIBA ATS 非常信赖扭矩传感器的市场领导者HBM. 不仅有极高的精度,TB2 比对扭矩传感器对寄生负载有非常好的不灵敏性,如弯矩和侧向力. 于外界隔绝的测量体使外界环境对测量结果影响很小,如问对变化等.

HORIBA ATS 新一代的发动机测试台 TORQCAL 系统 采用双万向节,包含了一个带有球型轴承的杠杆和一个非交互的多盘联轴器,通过系统的简单而高精度的对中,使寄生负载的影响被消除 . 这使 TB2 比对扭矩传感器不会受到测量力和弯矩的影响.

通过比例阀控制的汽缸确保扭矩的自动产生. 这保证了高稳定的扭矩的产生, 这对于扭矩标定是有非常意义的。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务