HBM 裂纹扩展片用于测量部件的裂纹扩展

RDS20RDS40 包括 电子隔离电阻

裂纹扩展应变计 包括平行排列的测量栅丝,当在裂纹扩展片下的裂纹扩展时,裂纹扩展片栅丝将断裂. 这将会引起应变片的电阻变大.

连接裂纹扩展片

连接 RDS 裂纹扩展片到应变放大器上
RDS20 典型的信号曲线

有两种型号裂纹扩展片: RDS22 包括两个平行的轨道,如果裂纹片扩展,其将被撕开。

当裂纹扩展时,这将大幅提高应变片的电阻值。这是探测裂纹扩展的最容易的方法,其只需要连接放大器,例如 HBM  MGCplus 或 Spider8 等。

由RDS 产生的电阻 (R) 依赖于撕裂连接,其非常容易被计算出。在这种情况下 n 个相同的电阻 (Ri) 是并联的。:

如果栅丝被拉断,描述如下

这个测量过程可通过应变测量放大器完成。图中显示 RDS 被连接到放大器上,并获得了一个电阻变化。 

为了尽量减小温度引起的变化,可以使用高稳定性的固定电阻。为保持更高的灵敏性,可以选择高阻值的电阻。

我们的标准应变片不能完全满足您的需求? 您是否在寻找您目前产品使用应变片的替代者? 您希望设计自己的应变片? 联系我们,我们可以按照您的特殊需求进行定制! 20 包起。

提出您的需求

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应