整个试验研究正在进行中 - 例如, 在测试中模拟波将冲击整个窗口。
试验工程师希望知道玻璃是否会损坏, 另外,在发生撞击的那一刻,到底发生了什么。总共进行了两次跌落试验 : 第一次,选择合适的水量和高度,以避免玻璃受到损坏。 一个装有 1500 升水 的气球从38 米高 跌落,直接冲击窗户。
尽管没有确切的数据表明巨浪冲击窗户产生的力的大小,但是通过有限元分析可以模拟分析得到确定的负载。
目的在于测量产生的冲击负载,对船体产生的影响等,并对测量值和计算值进行比较。并找出改进设计结构的方法。为此,4个 HBM PMS40 压力测量应变片 安装在玻璃上。PMS40 压力测量片是测量瞬态压力的理想选择,例如用于爆炸或冲击波测试中 - 压力上升时间非常短兵器压力峰值非常高。