从谷壳中分离小麦 - 采用HBM称重技术的质量控制

谷物生长在世界各地, 通过交易市场和物流链到达制造部门. 除了数量以外,原料的质量也决定着价格.

一个重要的方法就是通过位于Puchheim 的 Bruins Instruments 公司的谷物分析设备来完成. T通过对样品的检查,可以快速,可靠地分析出谷物水分,蛋白质,淀粉和脂肪的含量.

这套设备的一个重要特点:可以通过特殊称重分析出有缺陷的谷物的比例。为达到此目的,需要自尽可能短的时间内快速称出样品的重量.

PW4 单点称重传感器 安装非常简单。而且精度很高. AD104 数字称重仪表 可以放大传感器测量信号并且进行数字化. AD104 软件提供衡器功能和动态数字算法. 相应的,称重数据可以传输数字信号到分析仪表.

HBM 设备之间完美配合,并为生产,检测和在线服务提供支持. 这可以帮助客户在更短的时间内进入市场.

 

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务