更好的雪橇赛道性能: 在 San Sicario 举办的奥林匹克运动会上采用 HBM 完整的测量链进行雪橇赛道的性能测试. 目的是为了测试赛道曲线的加速度.
19 个弯道, 114 米高度差,最高速度达 130 km/h. 这是San Sicario 奥林匹克冬季雪橇运动的要求. 为满足奥林匹克运动会的要求,因此在2005年San Sicario 举办的世界杯上要进行赛道测试。HBM 的测试设备对雪橇赛道进行了加速度测试.
测试目的是监控混凝土结构的震动表现,并为赛道的优化提供测试数据,因此必须对弯道进行加速度测试.
由于只有数量有限的比赛,因此需要采用可靠且灵活的测试设备. 来自SeaTech Snc 的测试工程师,决定采用HBM 的完整测试链: B12 加速度传感器, MGCplus 数据采集系统和 catman 数据分析软件.
在雪橇赛道弯道快速安装
SeaTech 通过在一个钢固定器安装了3个 B12 加速度传感器来获得三向加速度. MGCplus 数据采集系统 放在一个小型货车上,这样就可以到任何测量点进行快速测试.
HBM 测量链完美匹配
MGCplus 数据采集系统通过以太网连接到电脑上. 所有数据保存在硬盘上并使用 catman® 软件进行分析和评估 – 采样速率为 2,400 Hz. 通过 MGCplus 的触发功能,大量减少了测试数据量,并通过 catman 进行可视化.
成功的测试
对两人和四人雪橇的测试非常成功,通过23次测试,获得了雪橇赛道结构的震动特性曲线,并成功应用于奥林匹克赛道.