弯曲梁称重传感器是肥料制造商的理想选择 弯曲梁称重传感器是肥料制造商的理想选择 | HBM

弯曲梁称重传感器是肥料制造商的理想选择

在自动混合应用中,想获得更高的精度,往往采用称重法来替代容器法.称重传感器以其更高的测量精度,很好的稳定性,可以用于恶劣环境,并可以嵌入到计算机控制的自动化生产系统中往往成为首选. 在 Plant Marvel ,一家水溶性肥料制造商,弯曲梁称重传感器证明是理想的称重部件.

位于伊利诺伊州的芝加哥高地,成立于1922年,Plant Marvel 是全球最大的水溶性肥料制造商,是全球水溶性肥料的先锋。其大量用于种植大棚,种植的苗圃,蔬菜生产和高尔夫球场草坪等.

Plant Marvel 的 Nutriculture® 肥料可以在水中完全溶解而没有任何残留,可以用于喷洒设备. Nutriculture 肥料有极高的营养价值总额,通常约为60 %至70 %或更多. Plant Marvel 提供 50种 肥料方程式,并经常自订混合开发,以满足客户的特殊需要。世界各地的
主要类作物都可以使用.

在肥料混合公式中,需要保证更高的精度。Plant Marvel 的肥料制造过程需要使用30种成分,如果出现错误的成分配比,将导致产品的不合格.

更糟糕的是,它可能会造成淤泥粘性,可以堵塞客户的设备。为此, Darryl Slater, Plant Marvel 公司的副总裁希望获得更精度的自动化生产系统.

Slater 的计划是使用两排塑料容器,分别装有不同的化肥成分,通过螺纹供给装置分配到大型的称重料斗上. 当料斗达到目标重量,螺纹供给装置将停止, 料斗将进入下一步骤拾取更外的成分. 塑料容器将可以自动或通过人工进行操作.

每个料斗将滚动通过系统,一个接一个地拾取不同成分,进入混合区,在那里将进行搅拌并包装.在和零售商咨询后,Plant Marvel 认为使用重量而非容量进行搅拌是做好的方式. HBM 被选作传送系统的称重供应商的原因是HBM提供的称重传感器能够满足他们的要求.

这些要求是不锈钢材料,防锈蚀并紧致密封,可以用于恶劣环境, 精度达到2到3位数字,并容易安装到新系统中.

Art Rebello, HBM 称重技术开发部经理为此提供了多种建议,并给出了连接逻辑控制器 (PLC) 系统的方案, 其用于系统的自动和可编程运行. 所有的细节都被讨论,包括料斗的尺寸和重量以及传输系统的结构. 还包括了使用寿命,可靠性,精度和灵活性的议题.

HBM 和 Plant Marvel 共同起草了此系统的功能性规格要求. 在传输系统机械机构完成后,选择了 Z6 弯曲梁称重传感器 作为料斗和成分称重的元件. 

除了极高的精度要求外, Z6 称重传感器 还可以用于恶劣的工业环境中. ZEL 安装附件 可以承受更高的震动,所有的称重传感器称重模块都采用不锈钢材料.

Plant Marvel 采用了以太网控制配料系统,过程是全自动化的. 生产线不仅需要高精度的称重能力,显然,停工时间也需要缩短。整个系统采用了7个步骤来进行.

在最终搅拌之前,实现准备好的成分被分发到大型的 4 x 4- 的料斗中. 料斗的总重量达到 355 lb. (160 kg).随着成分的不断增加,在每一岗位都需要进行称重.

每个主要的添加剂和称重岗位都装配了4个 Z6FD1 弯曲梁 称重传感器 并配有 ZEL 称重模块来减少震动. 称重传感器 最大的量程到 1,100 lb. (500 kg) . 较小的添加剂岗位采用量程较小的称重传感器并通过6线制进行并行连接 (减少由于电缆长度产生的误差) ,以及进行四角调整.

每个岗位都配有HBM Model 4800 称重传感器 传输器将称重传感器的信息传送到电脑上. 传输器,固定在一个 NEMA 4 中,并带有 4-20 mA 输出,传输器内置激励电压以保证可以驱动4个350-ohm 称重传感器.

在生产线开始部分,化肥成分被装入料斗中. 料斗有4个轮子. 每套称重传感器都安装在独立导轨上,在料斗运行的间隔中,成分将被添加到其中.

在每个岗位,料斗和添加剂被一起称重,然后进入下一个岗位.在无需添加填充的岗位,料斗将迂回到下一个岗位,在称重的同时,称重传感器 信号将传输到计算机中.

生产线有6个填充岗位,加上一个小型的带有两台秤的电车岗位。第一台秤的最大重量不超过一磅,第二个最大为50磅 .


在系统最初被设计成半自动化,但由于HBM 称重传感器 带有 4-20MA 输出,在加上软件,现在已经是自动化了.


最终, Plant Marvel 发现 HBM Z6 称重传感器 带来了更高的产量以及更精确的配比. Z6  称重传感器 有更快的速度已经更高的精度.

并且其有更小的浪费。HBM  称重传感器 并且非常容易安装到生产线上,并有非常少的错误导致生产停顿. 另外,其不锈钢的材料和紧致密封使其非常适合恶劣环境下使用。另外 Z6  称重传感器 和 称重模块 大大减少了由于震动带来的误差.

Entivity 软件和HBM称重传感器一起使用,大大超出了Plant Marvel 的期望,用 Darryl Slater 的话说“我们梦幻的系统”. 系统已经运行一年没有任何故障.

自从采用新系统以后,Plant Marvel 生产效率提高了三倍.

文章发表于 www.powderbulksolids.com