工业测量技术: 意见领袖的决策标准
在工业领域,当选择测试和测量设备时,哪些是必须要考虑的? 什么是 决策因素?未来的主要趋势是什么?
HBM, 和咨询公司 Dr. Voeth&Partner 合作进行了一项调查,其广泛地采纳了工业自动化领域意见领袖的想法,并且采用了联合分析法进行分析。
特殊分析法被用于精确分类,特别专注于购买决策分析。
16个相关的决策标准:在自动化环境中选择测试和测量设备是复杂的
首先,分析结果令人吃惊:在选择工业放大器系统时,几乎所有的用户都考虑到了大量的决策标准 - 多达16个。这意味着:选择工业测量系统是一个 复杂的任务,需要决策者 高度参与。这样表示在生产系统和测试台中,测试和测量设备非常重要。
研究奖参与者分成两组,一组采用低通道,一组采用中到大通道。参与调查的客户来自于欧洲,美国以及亚洲的工业领域有代表意义的客户。
虽然应用领域有很大的不同, 但是在选择工业领域用测试和测量设备时,有三个非常明显的趋势。
趋势 1: 精度
这是一个明确的说法: 工业放大器的精度是关键要素。系统和设备的测量精度越高,得到的数据就会越可靠。高精度的测试标准已经在研究和开发过程中实施,例如高精度测试台。现在已经在工业应用中实施。
趋势 2: 工业自动化
自动化接口 和精度几乎同样重要。工业放大器系统需要进行额外的 分布控制,已经进行复杂的分析,因此需要集成到自动化系统中,才能完成上述功能。
趋势 3: 专业的测试测量设备供应商会是赢家
测试和测量设备在工业生产的质量控制方面扮演着越来越重要的角色。对测试设备的质量要求也越来越高。研究表明,尤其在工业领域,客户喜欢从一家知名的测试产品制造商那里购买产品,并通过其全球化的服务网络提供产品技术支持。
这些趋势表明:现代测量系统,如果具备以下弱点,将很难用于工业应用场合:
- 精度低
- 没有测量输入,例如 力/扭矩/压力/位移或其他标准信号
- 没有现代自动化接口,不容易集成
- 没有应用服务
- 低信号带宽
HILCA 联合分析: 方法解释
“HILCA”联合分析法由教授 Voeth 开发,并和霍恩海姆大学合作的方法。GFK(德国消费者研究协会)和麦肯锡管理咨询获得了其软件的使用权。其专注于市场研究和细化营销,其获得的荣誉包括:BVM德国市场和社会研究协会(联邦)德国市场研究2008年创新奖。 慕尼黑大学(慕尼黑大学)“示范性研究(市场)研究奖”。
在2012年,HBM 与 Voeth 教授合作,对全球测试和测量市场进行科学的研究。