称重销帮助起重机降低维护费用

为了保证操作的安全性,起重机需要进行定期维护,以及定期更换配件。这可以预防灾难性的故障。不幸的是,这些定期更换的部件在很多时候都是绝对安全的,并且可以继续使用。这样做的原因是,不知道这些关键部件经历了多少次应力加载,并且不知道其是否能继续使用和寿命。

为了 降低维护费用, 新型起重机带有监控系统,可以对关键部件进行应力监控。这些监控系统能够测量和记录施加在关键部件上的 应变负载时间等,并预警操作者何时部件将达到临界点。这样可以大幅 降低维护费用有时高达 75% ,$75,000 每年。

监控系统也可用于改造现有起重机。有多家公司提供可安装在老起重机上的监控系统,并且和新起重机具有相同的功能。同样可以帮助操作者降低维护费用。

应变原理传感器,例如 称重销 是这些系统的关键感测部件。他们替代U型枢轴,能够直接测量关键点的力。通过长期测量和记录这些力,起重机监控系统还能预测起重机的维护需求。

全面了解:

称重销帮助起重机操作员降低维护费用: 

  • 阅读我们的技术白皮书了解客户定制称重销如何用于起重机监控系统。
  • 了解选择正确的称重销满足的关键需求。

请在 HBM.com 上注册,马上获取技术白皮书。 

Please log-in below to download the reference book.

Sign in

从2016年6月17日起,对用户注册进行升级

我们最近对网站进行了升级。所有的用户需要注册或重新注册才可以获得资料下载权限和服务功能。

HBM 称重销用于起重机监控系统

优势

  • 减低起重机维护高达75% 费用
  • 可改造现存系统
  • 采用高精度 HBM 称重销提高安全性
  • 可按照您的需求定制
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务