介绍
电气设备 用于电能和机械能之间的互相转换。在电机模式下,电能转换为机械能,在发电机模式下,将机械能转换为电能。 能量转换被定义为单位时间内的转换的能量,而不是仅仅是转换的能量。这个值被称之为 瞬时功率或者 p(t).
| (1.01) |
图 1.1 显示了一个带有能量源和消费者的双线网络。施加的电压 u(t) 和 消费电流 i(t)c可以在测量点进行测量。瞬时功率可以通过以下等式获得:
| (1.02) |
图 1.1 显示了当瞬时功率 (p(t) >0),消费者如何吸收能量. 当瞬时功率 (p(t) <0) ,将能量反馈到能量源。
在电气工程中,瞬时功率 p(t) 在持续周期 T 内的平均值称之为 有效功率 P.
| (1.03) |
采用 Perceptione 软件,通过测量电压和电流曲线获得 有功,无功和视在功率 在以下描述。
The implementation of formula 在 Perception 软件中,公式 (1.03) 可从Perception 公式库中 (1.04) 提取。
![]() | (1.04) |