木基材料板生产系统优化

Eppinger Dieffenbacher 集团的木基材料板生产系统主要用于中密度板和高密度薄型面板的生产。为了获得更高的产品质量,有效节省能源,Eppinger Dieffenbacher 集团 决定采用 HBM digiCLIP 数字工业放大器和称重传感器用于其生产系统中的纤维控制。

Dieffenbacher 木基材料板生产系统一直是全球的行业领导者。其最新型的中密度和高密度板采用了 HBM 称重传感器和 digiCLIP 放大器。可自由配置的滤波可以纠正由于皮带不规则性导致的速度波动。可靠的重量值能够帮助节省原材料的同时提高产品质量。提高投资回报率。

专门用于自动化: digiCLIP

HBM digiCLIP 数字放大器是工业测量力,重量,扭矩,压力的最佳选择。模块化的系统,带有标准的 PROFIBUS DP-V1, CANBUS 和 DeviceNet 接口能够完美匹配现存的自动化系统。

界面友好,容易使用

通过免费的 PC 软件,可以对设备进行全面设置。在运行过程中升级也非常方便,并支持热插拔和即插即测技术。digiCLIP 能够自动识别 TEDS 传感器, 无需进行复杂的配置。即使未经培训的用户也能够轻松操作 digiCLIP。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务