HBM 的 DK 37 数字放大器为高精度计量建立了新的里程碑。凭借测试设备的高精度,1977年,HBM 成为了德国校准服务 (DKD, 现在称为 DAkkS) 首家认证实验室。其后续产品 DK 38 和 DK 38S6 依然广泛地被全球各地计量机构用于标定和溯源。
应变技术的物理极限
在全球范围内,HBM 一直是高精度测量技术的市场领导者,为全球机械量计量设定了全球标准,包括全球最高精度的测量放大器。
从成立的第一天起,60 年来,HBM 一直和德国国家计量院 (PTB),研究机构,科学家和工程师紧密合作,为推动和完善全球计量标准开发了多种设备和工具,尤其在力,质量,扭矩和压力的计量方面。
HBM 的传奇故事始于1950年,Karl Hottinger 在巴伐利亚创建了公司,当时只有10名员工,生产的产品包括力,位移何振动传感器,以及可以测量这些物理量的 KWS 放大器。
从应变片到测量放大器
成立5年后, 公司步入了快车道。1962年,公司搬迁到达姆斯塔特并更名为 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH。HBM 是欧洲第一家认识到应变片的发展前景并制造它们的公司。伴随着新技术的发展,高精度应变放大器的需求快速增加,1970 年发布了 KWS/6E-5 放大器, 一款强大的多通道系统。
DMP: 几乎达到应变技术的物理极限
上世纪80年代末,与德国国家度量衡协会(PTB) 紧密合作,HBM 开发了 DMP 系列高精度放大器。最初的型号为 DMP39, 在操作和交互性经过不断地调整,其后续产品 DMP40, 已经成为全球各地计量实验室的标准。
HBM 的计量设备的另外一个里程碑 DMP41, 是 DMP 家族的最新成员。这款高精度放大器可以在多个通道进行同步测量,并对干扰不敏感,可以以多种方式集成到实验室网络环境中。其精度等级高达 0.0005,几乎已经达到了应变技术的物理极限。